powered by CADENAS

CADENAS at the Smart Industries 2018, Villepinte, FR » Discussions


Sistemas fotovoltaicos: electricidad limpia del sol

  • February 18, 2022
    Sistema fotovoltaico

    A medida que las personas buscan alternativas a la energía de combustibles fósiles, la energía solar emerge como una de las fuentes de electricidad más limpias y prácticas . Los paneles solares se pueden instalar en los tejados o en cualquier área que reciba mucha luz solar. Los paneles solares consisten en un sistema fotovoltaico que convierte la energía del sol en electricidad . La palabra fotovoltaica es una conjunción de la antigua palabra griega "fotón" que significa luz y voltio, la fuerza que hace que los electrones se muevan.

     

    Los sistemas fotovoltaicos han existido desde la década de 1950, pero solo en los últimos años la tecnología ha madurado hasta el punto de convertirla en una alternativa viable a las empresas de energía. De hecho, la mayoría de los sistemas solares no reemplazan a la empresa de servicios públicos, sino que trabajan en conjunto con ella para producir electricidad adicional que se puede devolver a la red.

    Uno de los principales problemas de la energía solar es almacenarla para su uso durante las horas no diurnas. Se pueden usar baterías, pero son caras y tienen una vida útil limitada. Como alternativa, el exceso de electricidad solar se puede devolver a la empresa de servicios públicos de energía para obtener un crédito, y luego se puede extraer energía cuando sea necesario. En cierto sentido, la empresa de servicios públicos se convierte en el dispositivo de almacenamiento.

     

    La mayoría de los municipios tienen una legislación que exige que las empresas de servicios públicos de energía acepten la electricidad producida por paneles solares o turbinas eólicas. Este sistema beneficia a todos “hay menos dependencia de las centrales eléctricas de combustibles fósiles” y se reducen los costes de electricidad para los propietarios de sistemas fotovoltaicos.

     

    Esto se llama medición neta, los detalles dependen de su ubicación y compañía de servicios públicos. Una desventaja de estos sistemas conectados a la red es que hay inversores que se desconectan en caso de un corte de energía. Esta es una demanda bastante lógica desde el punto de vista de las empresas de servicios públicos. Sus ingenieros deben saber con certeza que la red en la que están trabajando está realmente muerta. Pero desde nuestro punto de vista puede ser un fastidio. La solución es un sistema conectado a la red con respaldo de batería.

     

    Las células fotovoltaicas producen electricidad mediante el uso de materiales especialmente tratados, como el silicio, que convierten la luz en energía. Pueden ser de casi cualquier tamaño y son adecuados para proporcionar electricidad a artículos pequeños como calculadoras o relojes hasta complejos industriales completos. Debido a que se pueden conectar entre sí, un conjunto de células solares puede producir suficiente electricidad para las necesidades residenciales o comerciales.

     

    El requisito principal, por supuesto, es la luz solar. Esto hace que la energía solar sea más práctica para áreas del sur como California y Arizona. Pero también se puede usar en áreas más al norte como un sistema de energía de respaldo. A medida que avanza la tecnología, las células fotovoltaicas pueden producir cantidades utilizables de electricidad incluso en condiciones de poca luz.

     

    Si necesitas cualquier tipo de servicio eléctrico en Barcelona a precios económicos, ponte en contacto con empresas electricidad madrid.
  • Jan 9
    Harnessing clean electricity from the sun is a transformative solution to our energy needs. Solar power, derived from the radiant energy of the sun, offers an eco-friendly alternative to traditional fossil fuels. By adopting solar power, we can pave the way towards a greener future. Go now, and let the sun's brilliance illuminate a cleaner, more sustainable tomorrow. Photovoltaic cells convert sunlight into electricity, reducing carbon footprints and mitigating climate change. Embracing solar technology not only fosters sustainability but also empowers communities with renewable energy sources. The time to embrace clean electricity from the sun is now.