powered by CADENAS

Likes

  • Shadrick Shadrick
  • bonco bonco

Social Share

Pin Details

Pinned December 3, 2016 via bookmarklet
BCF
Was ist eine BCF-Datei?

Das BIM Collaboration Format (BCF) ist ein offenes Standardformat, das von zahlreichen Tragwerks‐, HKLSE‐ und Modellprüfprogrammen verwendet wird, um IFC‐Modellen Kommentare, Bildschirmfotos, Kamerapositionen und 3D‐Schnittebenen hinzuzufügen.


ArchiCAD unterstützt das BCF‐Format seit der Version 18 und ermöglicht so eine grössere Flexibilität bei der Verwaltung der Zusammenarbeit. Ein Beispiel ist die Lösung von Kollisionen zwischen Ihren Elementen und dazugeladenen HKLSE‐Systemen, die von anderen Softwareprogrammen wie, z. B. IFC Modell‐Checkern, erkannt und kommentiert werden.
Ein Fallbeispiel

Es findet eine Koordinationssitzung mit mehreren Planungsbeteiligten unterschiedlicher Disziplinen statt, z. B. Architekten, Fachplaner, Ingenieur, etc. Es werden Änderungen / Anpassungen anhand des 3D-Modells besprochen. Dieses ist während der Sitzung als IFC-Datei in einem Koordinationsprogramm geöffnet. Arbeitsanweisungen für die einzelnen Projektbeteiligten werden direkt im Koordinationsprogramm in kleinen Arbeitsanweisungen festgehalten (z. B. Stütze verschieben, Schacht vergrössern, etc.) und anschliessend als BCF-Dateien exportiert. Es handelt sich dabei um kleine Dateien, die auch problemlos per Mail versendet werden können. So kann im Anschluss an die Sitzung jeder in seinem Modell die relevanten Anpassungen vornehmen. Denn aus rechtlichen Gründen kann/darf z. B. der Ingenieur nicht direkt im Architekturplan Änderungen vornehmen oder umgekehrt. So bleibt jeder für sein eigenes Modell verantwortlich.



Fazit:
BCF bietet eine gute Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen Disziplinen modellorientiert auszutauschen.
  • 1,615 views
  • 2 likes
  • 4 comments
  • 0 repins

Comments

4 comments
  • David1 Andrew1
    David1 Andrew1 BIMcatalogs is a tool for building and managing BIM (Building Information Model) databases, and this tool is definitely not for the faint of heart. Must you can check https://www.edugeeksclub.com/ and get to learn more new enjoyable skill about assignment...  more
    October 13, 2021 - 1 likes this
  • DMetzger DMetzger
    DMetzger DMetzger BIMcatalogs ist ein Zusatzprodukt von Elementi. Sie können https://kultur-spiel.org/blog/im-casino-gewinnen/ erhalten, um mehr Neues über das Glücksspiel zu erfahren. Der Zweck von BIMcatalogs besteht darin, sich auf Industrieanwender zu konzentrieren, di...  more
    March 25, 2022
  • Gladstone Gladstone
    Gladstone Gladstone Thnaks
    June 9, 2022
  • ali jen
    ali jen A great support application, thanks
    https://colorblind-test.io/kids-color-blind-test
    December 5, 2022