Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Ein guter Grund für das Zerlegen des Gesamtprozesses in Einzelprozesse und damit die Grundlage für Parallelisieren von Einzelprozessen ist Zeitersparnis. Die Konvertierung kann bei sehr großen Datenmengen Stunden, im Extremfall auch Tage beanspruchen. Auch kann es sinnvoll sein, schwieriger zu bearbeitende Teile zurückzustellen und mit den einfach zu bearbeitenden zu beginnen.
Die Filteroptionen im Block [query] liefern eine Fülle von geeigneten Ansatzmöglichkeiten:
Getrennte Bearbeitung von Teilen und Baugruppen
Dies ist evtl. sinnvoll, um im ersten Schritt gewisse Schwierigkeiten mit Baugruppen zu vermeiden.
Lösung: Im Block [query] kann einmal nur die Dateiendung für Teile und einmal nur die Dateiendung für Baugruppen als Filter aktiviert werden.
documentnamelike0=*.ipt* #documentnamelike1=*.iam* #documentnamelike3= #documentnamelike4= #etc.
Bei sehr zeitaufwendigen Konvertierungsprozessen könnte mit verschiedenen Rechnern gearbeitet werden.
Die Aufteilung der Quelldaten in verschiedene Blöcke kann wieder über den Block [query] umgesetzt werden, beispielsweise über die lexikographische (Schlüssel DocumentNameLesser) oder hierarchische Struktur (Schlüssel DocumentPath) der Daten.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.3.4.1. Nur Import-Prozess erneut starten - Beispiel | Zum Anfang | 1.4. FAQ |