powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.5.6.1. Allgemeine Einstellungen

Die im Folgenden erläuterten allgemeinen Einstellungen betreffen die Blöcke [STLIMPORT], [PREVIEWIMPORT] und [VIEWIMPORT] gleichermaßen.

  • Verweis auf die zu importierenden Dateien

    Der Verweis kann entweder direkt mit dem Schlüssel "PATH" gegeben werden oder im Abschnitt "CSV_ImageImport" wird auf die Datei filelist.txt verwiesen, welche die Pfadangaben enthält.

    1. Direkte Pfadangabe in der Konfigurationsdatei

      [STLIMPORT / PREVIEWIMPORT / VIEWIMPORT]
      PATH=\\someserver\bmpDir bzw.
      PATH1=\\someserver\bmpDir

      Geben Sie hier den Pfad zu den Importdateien an.

    2. Verweis auf filelist.txt

      Sofern Sie in der Konfigurationsdatei unter $CADENAS/classimport.cfg im Abschnitt "CSV_ImageImport" auf eine eigene Definitionsdatei referenzieren (filelist.txt) und die Pfade dort spezifiziert sind, entfällt die Angabe unter "PATH" bzw. "PATH1".

      Beispiel für Import mittels Datei "filelist.txt"

      Wenn Sie sowohl OnVariant, als auch OnClass benutzen, dann legen Sie am besten, wie in der Abbildung dargestellt, in der Textdatei filelist.txt 2 Bereiche an.

      filelist.txt

      filelist.txt

  • Default-STL-Datei

    Wenn keine STL-Datei gefunden wird, dann wird die Default-Datei verwendet.

    DEFAULTFILE=C:/import/default.stl
  • Originaldateien im Inputverzeichnis nach dem Einlesen löschen

    [STLIMPORT / PREVIEWIMPORT / VIEWIMPORT]
    delInput1=0/1

    Bei Wert = '1' werden die Originaldateien im Inputverzeichnis nach dem Batch gelöscht.

  • Namensvergabe bzw. Namenskonvention

    [STLIMPORT / PREVIEWIMPORT / VIEWIMPORT]
    NAMEINPUT1=%name%.bmp

    Hier wird angegeben, wie die Dateien im Inputverzeichnis heißen:

    [Hinweis] Hinweis

    Diese Angabe ist nur dann erforderlich, wenn nicht mit der Bildimportdatei filelist.txt gearbeitet wird. Dort sind die Materialnummern und Klassennamen mit den einzulesenden Dateien verknüpft.

    Sind die Dateinamen nicht bekannt, muss die Namensgebung folgender Konvention gehorchen:

    • Beim Einlesen mit "OnClass" muss der Dateiname der dazugehörigen "CLASSNAME" entsprechen.

    • Beim Einlesen mit "OnVariant" muss der Dateiname der dazugehörigen "MATNR" entsprechen.

    %name% wird durch den Klassennamen, bzw. die ERP-Nummer ersetzt.

  • Dateinamen im Poolverzeichnis

    [STLIMPORT / PREVIEWIMPORT / VIEWIMPORT]
    NAMEPOOL1=%name%_view1.bmp

    Hier wird definiert, wie der Dateiname im Poolverzeichnis ($CADENAS_DATA\pool\insertpool\23d-natives\nativepool\STLFILE\) heißen soll:

    %name% wird durch den Klassennamen, bzw. die ERP-Nummer ersetzt.

    [Wichtig] Wichtig

    Achten Sie darauf, dass die Angabe in der Konfigurationsdatei classimport.cfg zu den Dateiendungen passt.

    Sollen z.B. pra-Dateien importiert werden, dann muss der Eintrag entsprechend geändert werden.

    [VIEWIMPORT]
    NAMEPOOL1=%name%_view1.pra (bzw bmp, tif, jpg)