Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die
eigentlichen Aktionen laufen innerhalb einer dll-Datei ab. Diese wird per
vbb-Skript geladen und so die entsprechenden Funktionen gestartet. Um die
Datei classimport.vbb
zu starten, wird die Datei dem CADENAS-Scripthost übergeben.
Der Aufruf erfolgt über Kommandozeile.
Dem Aufruf
können spezielle Parameter mitgegeben werden. Entweder ebenfalls über
Kommandozeile oder über Deklaration in der Konfigurationsdatei unter
$CADENAS_SETUP/classimport.cfg
.
Obligatorische Aufrufparameter über die Kommandozeile sind folgende:
Dieser Parameter kann folgende Werte annehmen:
update: Sie können Merkmale, Klassen und Zeilen hinzufügen, modifizieren oder löschen.
checkgeoindex: Es wird lediglich überprüft, ob der "geoindex" ok ist.
fastsearch: Der Index für Variablen- und Textsuche wird aktualisiert.
updateindex: Es wird eine Aktualisierung des kompletten Index durchgeführt.
Einen beispielhaften Aufruf per Kommandozeile sehen Sie im Folgenden:
%CADENAS%\bin\x86\32\cscripthost.exe %cadenas_setup%\scripts\common\classimport.vbb -mode new -logfile c:\import\logfile.txt -user erpuser -pwd erpuser
Die Angabe des Aufrufparameters -logfile ist meist hilfreich.
Alle Daten können per batch-Skript zyklisch aktualisiert werden.
Einige Parameter können sowohl über Kommandozeile, als auch per Konfigurationsdatei aufgerufen werden.
Die folgende
Tabelle enthält eine Aufstellung aller möglichen Aufrufparameter,
bzw. der Schlüssel in der Konfigurationsdatei classimport.cfg
.
Aufruf über Kommandozeile | Aufruf über Konfigurationsdatei classimport.cfg | |
[CLASSIMPORT] NATIVETYPE=STLFILE |
||
-categoryname cat |
[CLASSIMPORT] CATEGORYNAME=cat |
Bei "cat" wird erscheint der Katalog unter "Kataloge". Bei "nat" unter "Eigene Teile".[a] |
-classname example |
[CLASSIMPORT] CLASSNAME=example |
|
-classdesc "Own Parts" |
[CLASSIMPORT] CLASSDESC=Own Parts |
Für „“nativeparts“ in Kategorie "nat" wird der Wert ignoriert. |
-classbmp c:\import\catalog.bmp |
[CLASSIMPORT] CLASSBMP=C:\import\catalog.bmp |
Für „“nativeparts“ in Kategorie "nat" wird der Wert ignoriert. |
[CLASSIMPORT] UNIT=mm |
Für die importierten STLs kann jetzt angeben werden, welche Einheit sie haben.[b] |
|
[a] Bisher konnten Teile nur in die Kategorie „Kataloge“ importiert werden. Mit V9 ist es auch möglich, in die Kategorie „Eigene Teile“ zu importieren. [b] ab V9.02 |
Aufruf über Kommandozeile | Aufruf über Konfigurationsdatei classimport.cfg | Beschreibung |
-klvkn c:\import\ |
[CSV_ClassStructure] FILE=c:\import\ |
Die Datei
|
-klast c:\import\classdef.txt |
[CSV_ClassDefinition] FILE=c:\import\classdef.txt SEP=; QUOTE=" COLWIDTH= |
Die
Datei classdef.txt enthält die
Klassennamen in den verschiedenen Sprachen. |
-auspr c:\import\ |
[CSV_AttributeData] FILE=c:\import\ |
|
-merkst c:\import\ |
[CSV_AttributeDefinition] FILE=c:\import\ |
Die Datei
|
-matnr c:\import\erpdata.txt |
[CSV_ErpData] FILE=c:\import\erpdata.txt SEP=; QUOTE=" COLWIDTH= |
Die Datei
|
-delmat c:\import\delmat.txt |
[CSV_DELMAT] FILE=c:\import\delmat.txt SEP=; QUOTE=" |
|
-prjtable c:\import\ |
[CSV_PrjTable] FILE=C:\import\prjtable.txt SEP=; QUOTE=" COLWIDTH= |
Die Datei
|
-imagelist c:\import\ |
[CSV_ImageImport] FILE=C:\import\filelist.txt SEP=; QUOTE=" |
Die Datei
Siehe hierzu Abschnitt 2.1.5.6, „Bilderimport - filelist.txt“. Beim Import mittels Kommandozeile
beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Konfigurationsdatei
unter |
Aufruf über Kommandozeile | Aufruf über Konfigurationsdatei classimport.cfg | Beschreibung |
-logfile c:\import\logfile.txt |
Die Ausgabe einer Logdatei hilft, mögliche Problemfälle zu untersuchen. |
|
-errfile c:\import\ |
Es werden nur Fehlermeldungen ausgegeben. | |
-user erpuser |
Bei LinkDB-Kopplung benötigt, um Daten in die Datenbank einzutragen. |
|
-pwd erpuser |
Bei LinkDB-Kopplung benötigt, um Daten in die Datenbank einzutragen. Passwort des Datenbankbenutzers. |
|
-languages german,english |
[CLASSIMPORT] LANGUAGES=german,english |
Wenn LANGUAGES gesetzt sind, dann müssen in den Textdateien die sprachabhängigen Spalten entsprechend vorhanden sein. (KLBEZ_german, KLBEZ_english, etc. Siehe Abschnitt 2.1.5.3, „Sichtbarer Klassenname - classdef.txt“) |
-languagesforvalues |
[CLASSIMPORT] LANGUAGESFORVALUES= |
Wenn LANGUAGESFORVALUES gesetzt sind,
dann müssen in der Textdatei (VALDESC_german, VALDESC_english, etc. Siehe Abschnitt 2.1.5.5.3.1, „Übersetzbare Textattribute“) |
-nofastsearch |
||
-nogeomsearch |
||
-noindexupdate |
||
[CLASSIMPORT] CLUSTERUPDATE=0/1 |
0: Bei Änderungen über die Classimporter-Symbolleiste wird kein Clusterupdate durchgeführt. Dadurch ist schnelleres Arbeiten möglich, aber die Clustersuche (komplexe, geometrische Suche) ist nicht mehr korrekt.[a] |
|
[CLASSIMPORT] TEMPMODE=0/1 |
Es wird bei Änderungen über die Classimporter Symbolleiste zuerst ein temporäres Verzeichnis angelegt. Wenn alle Änderungen erfolgreich waren, wird der Inhalt übernommen. Tritt währenddessen ein Fehler auf, werden keinerlei Änderungen übernommen und es bleibt der alte Zustand erhalten. Dies ist für Produktivumgebungen die empfohlene Vorgehensweise. Wird der Wert auf '0' gesetzt, ist die Wartezeit zwischen einzelnen Änderungsschritten geringer. |
|
[CLASSIMPORT] CHECKFILES=1 |
Die prj-, pol- und tab-Dateien können nach dem Import überprüft werden. Falls diese defekt oder nicht komplett sind, wird eine Fehlermeldung in die Log-Datei geschrieben: "File <...> is incomplete or corrupt." |
|
[CLASSIMPORT] DELETEPOOLFILES=0 |
DELETEPOOLFILES greift bei Strukturveränderungen die Auswirkungen auf die Daten haben können, also z.B. beim Löschen einer Klasse. Wird in der Import-Datei "classstruct.txt" die Spalte "MODE" mit dem Wert "del" verwendet, wird das entsprechende Verzeichnis aus dem 23dlibs-Verzeichnis gelöscht. Wird zusätzlich DELETEPOOLFILES=1 gesetzt, dann werden auch die Pool-Dateien gelöscht. Für weitere Hinweise sehen Sie bitte unter Abschnitt 2.1.5.2, „Klassenbaum - classstruct.txt“. |
|
[CLASSIMPORT] LICKEY=%basekey%* |
||
-synconlyfolder klassenname |
Das Einlesen der Daten kann auf einen bestimmten Zweig des Klassen- bzw. Verzeichnisbaumes beschränkt werden. Geben Sie hierzu den gewünschten Klassennamen an. |
|
[CLASSIMPORT] NOTSYNCHFOLDER |
Bei "- mode new" werden normalerweise alle evtl. vorhandenen Ordner des Katalogs gelöscht und neu aufgebaut. Ausnahme sind diejenigen Ordner, welche unter NOTSYNCHFOLDER deklariert werden. |
|
[CLASSIMPORT] USESHORTDIRNAME=1 |
In manchen Fällen entsprechen die Klassennamen dem Verzeichnisaufbau (Pfaden). In diesem Fall würden beim Import im 23dlibs-Verzeichnis sehr lange Verzeichnisnamen entstehen. Um dies zu verhindern, ist es in diesem Fall sinnvoll, USESHORTDIRNAME zu aktivieren. Siehe hierzu unter Abschnitt 2.1.5.2.1, „Sonderfall: Klassennamen entsprechen Verzeichnisstruktur“. |
|
[a] Ab 9.02 hat dieser Parameter keine Auswirkung |