Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Durch die Verwendung von Wildcards, Booleschen Operatoren wie AND, OR, Equal (gleich), NotEqual (nicht gleich), NotLike (nicht ähnlich), Pfadangaben (wenn die Teile in einer hierarchischen Struktur vorliegen), Datums- und/oder Zeitangaben oder CAD- und/oder PDM-Attribute können komplexe Filterungen ausgeführt werden.
Der Abschnitt [query] enthält sehr viele Schlüssel. Sie können aber zum Testen durchaus nur mit der Angabe des Dokumentennamens beginnen.
documentnamelike0=*.ipt* #documentnamelike1=*.iam* #documentnamelike3= #documentnamelike4= #etc.
Wenn Sie weitere Schlüssel zufügen möchten, zählen Sie diese hoch.
Im Folgenden sind die einzelnen Schlüssel thematisch gruppiert:
Gleich (Equal): Das Teil/Dokument wird bearbeitet, wenn der angegebene String exakt dem Dokumentennamen entspricht.
DocumentNameEqual=abc.prt
Ungleich (NotEqual): Das Teil/Dokument wird bearbeitet, wenn der angegebene String nicht der Dokumentenname ist.
DocumentNameNotEqual=abc.prt
Nicht ähnlich (NotLike): Das Teil/Dokument wird bearbeitet, wenn der angegebene Teilstring im Dokumentennamen nicht vorkommt.
Durch das Wildcardsymbol '*' sind beliebige Buchstaben/Zeichen/Zahlen repräsentiert.
DocumentNameNotLike=*.udf*
Mehrere Ausdrücke können mit AND kombiniert werden.
Dokumentname ist lexikografisch kleiner oder größer als der angegebene Wert:
Es wird ein komponentenweiser Vergleich vorgenommen.
Sofern die Quelldaten in einer hierarchischen Struktur vorliegen, können bestimmte Unterbereiche per Pfadangabe angesprochen werden.
DocumentPath=C:\plmsynchro\schrauben
Die Datum- und/oder Zeit-Schlüssel können auf Attribute vom Typ Veröffentlichungs-Datum, Erstellungs-Datum und Modifikations-Datum angewandt werden.
Schlüssel dieser Typen werden immer paarweise verwendet:
Die folgende Auflistung zeigt alle Schlüssel vom Typ "Datum/Zeit":
ReleaseDate= ReleaseDateFormat=
Es werden nur Teile/Dokumente verarbeitet, deren Veröffentlichungsdatum exakt mit der spezifizierten Zeit übereinstimmt.
ReleaseDateNewer= ReleaseDateNewerFormat=
Es werden nur Teile/Dokumente verarbeitet, deren Veröffentlichungsdatum neuer ist als die spezifizierte Zeit.
ReleaseDateOlder= ReleaseDateOlderFormat=
Es werden nur Teile/Dokumente verarbeitet, deren Veröffentlichungsdatum älter ist als die spezifizierte Zeit.
CreationDate= CreationDateFormat=
Es werden nur Teile/Dokumente verarbeitet, deren Erstellungsdatum exakt mit der spezifizierten Zeit übereinstimmt.
CreationDateNewer= CreationDateNewerFormat=
Es werden nur Teile/Dokumente verarbeitet, deren Erstellungsdatum neuer ist als die spezifizierte Zeit.
CreationDateOlder= CreationDateOlderFormat=
Es werden nur Teile/Dokumente verarbeitet, deren Erstellungsdatum älter ist als die spezifizierte Zeit.
ModificationDate= ModificationDateFormat=
Es werden nur Teile/Dokumente verarbeitet, deren Modifikationsdatum exakt mit der spezifizierten Zeit übereinstimmt.
ModificationDateNewer= ModificationDateNewerFormat=
Es werden nur Teile/Dokumente verarbeitet, deren Modifikationsdatum neuer ist als die spezifizierte Zeit.
ModificationDateOlder= ModificationDateOlderFormat=
Es werden nur Teile/Dokumente verarbeitet, deren Modifikationsdatum älter ist als die spezifizierte Zeit.
ReleaseDate="2013"
ReleaseDateFormat="yyyy"
PartType=PRT
ReleaseState=released
PDMType= PDMTypeNot=
PDMAttributeEqual= PDMAttributeNotEqual= PDMAttributeLesser= PDMAttributeGreater= PDMAttributeLike= PDMAttributeNotLike=
CADAttributeEqual= CADAttributeNotEqual= CADAttributeLesser= CADAttributeGreater= CADAttributeLike= CADAttributeNotLike=