Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Sie möchten Tausende von Teilen bearbeiten und als Eigenteilekatalog anlegen?
Verwenden Sie für den ersten Prozessdurchlauf möglichst wenige, evtl. repräsentative Teile (bei Problemen auch nur die allereinfachsten).
Versuchen Sie zuerst einmal, einen kompletten Prozessdurchlauf zu bekommen, sprich im PARTdataManager den Eigenteilekatalog angezeigt zu bekommen.
Sehen Sie sich anhand dieser Teile die Log-Dateien an und prüfen Sie, ob alle Prozesse fehlerfrei laufen.
Parallelisieren Sie Prozesse um Zeit zu sparen. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.2.1, „Polling - Parallelisieren von Einzelprozessen“.
Wie können Sie herausfinden, welche Filter (einzustellen unter [query]) anhand des aktuellen Datenstandes eingesetzt werden können?
Öffnen Sie
nach einem Prozesslauf die Datei plm_synchro.qry
.
<?xml version="1.0"?> ... <CLASS key="_date_modified" cName="pdmProxyPropertyObjectC"> ... <CLASS key="_date_created" cName="pdmProxyPropertyObjectC">
Der Datei ist zu entnehmen, dass Sie im Block [query] beispielsweise nach dem Modifizierungsdatum und/oder Erstellungsdatum filtern könnten. Auch der benötigte Formattyp lässt sich der Datei plm_synchro.qry entnehmen.
ModificationDate= ModificationDateFormat= CreationDate= CreationDateFormat=
Details zu diesen Datums/Zeit-Schlüsseln finden Sie hier.
Fehlerhafte Teile schneller finden
Benutzen Sie den Schlüssel ToFileSplit.
Sie können fehlerhafte Teile schneller finden, wenn Sie mit ToFileSplit=1 arbeiten. Es wird dann für jedes Teil eine eigene Datei angelegt. Fehlerhafte Teile werden durch den Buchstaben "f" in der Dateiendung signalisiert. (Beispiel: .cvnf)
Siehe auch Abschnitt 1.4.3.1, „Fehleranalyse und Post-processing grundsätzlich ermöglichen“.
Testen verschiedener Katalogvarianten
Wenn Sie verschiedene Katalogvarianten (z.B. anzuzeigende Spalten) nebeneinander betrachten möchten, vergeben Sie bei einem neuen Prozesslauf einen neuen Katalognamen.
Der
Katalogname wird in der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/classimport.cfg
eingestellt.
[CLASSIMPORT] CLASSNAME=plmsynchroexample1 CLASSDESC=PLMsynchro Example 1
Parallelisieren von Prozessen mittels verschiedener Batch-Datei-Aufrufe (evtl. auf einem Rechner, oder auch auf verschiedenen Rechnern)
Das Parallelisieren von Prozessen empfiehlt sich bei großen Datenbeständen, sprich zeitaufwendigen Prozeduren.
Im Block [query] haben Sie die Möglichkeit des Filterns, sodass Sie Aufrufe für bestimmte Arten von Teilen spezifizieren können.
Siehe hierzu auch Abschnitt 1.2.1, „Polling - Parallelisieren von Einzelprozessen“.
Die Parameter der Konfigurationsdatei plmsynchro.cfg können optional auch als Parameter beim BAT-Aufruf angegeben werden (ohne -"cfg")
(Eine Auflistung aller gültigen Parameter kann mit -? erreicht werden.)