Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Alle Teile aus Normkatalogen sind Teil der Standards-Klassifikation und sind mit dem Standards-Icon in der linken, oberen Ecke gekennzeichnet.
Alle Teile aus Herstellerkatalogen, die einen Verweis auf ein Normteil tragen, sind zusammen mit dem entsprechenden Teil des Norm-Katalogs in der entsprechenden Klasse der Standards-Klassifikation eingetragen.
Wenn Sie im Dialogfenster Verweise im Listenfeld die Auswahl Standards treffen, werden die gleich klassifizierten Teile angezeigt.
Bei Verwendung von PARTsolutions mit ERP-Kopplung ergeben sich noch weitere Möglichkeiten:
Verzeichnisse, welche Standardteile enthalten, können mit einer beliebigen Farbe eingefärbt werden (hier in der folgenden beispielhaften Abbildung in Blau), so dass auf den ersten Blick deutlich wird, wo entsprechende Teile gefunden werden können.
Außerdem können diese als Vorzugsteile ausgezeichnet werden, etc.
Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.6.5, „Rollen konfigurieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.1.12.3. Icons auf Projektebene | Zum Anfang | 3.1.1.12.3.2. Verfügbare Analysen |