![]() |
Suchassistent und Berechnungsassistent finden Sie im Katalog des
jeweiligen Herstellers. Im Indexbaum erkennen Sie den Assistenten am
entsprechenden Icon .
Suchassistenten vereinfachen das Einschränken auf relevante Suchparameter beispielsweise mittels Schieberegler und Listenfelder. Eine Suche kann direkt aus dem Assistent heraus ausgeführt werden.
Berechnungsassistenten führen anhand der Eingabe relevanter Parameter automatisch eine Berechnung durch. Das Ergebnis kann unmittelbar zur Orientierung bei der Teileauswahl verwendet werden.
An einem Beispiel wird im Folgenden die Handhabung verdeutlicht:
Starten Sie den Suchassistent unter Teileauswahl -> Kataloge mit Doppelklick auf die entsprechende Zeile im Indexbaum.
-> Das Assistentenfenster wird angedockt. Sie können es auch jederzeit lösen und als eigenständiges Fenster verwenden.
Setzen Sie alle Einstellungen über Listenfelder, Schieberegler, etc.
Wählen Sie im Dialogfenster Projektauswahl unter Suchen nach entweder die Option Einzelteilen oder Teilefamilien und Einzelteilen.
Starten Sie die Suche im Suchassistent mit Klick auf die Schaltfläche Suche starten.
-> Es werden nun aus den Assistenten-Einstellungen anhand der hinterlegten Algorithmen Variablenbedingungen berechnet. Sie sehen den übergebenen Suchstring im Eingabefeld der Volltextsuche.
Bolzen D>= 6.426
Die Ergebnisse werden wie gewohnt auf der Registerseite der Suchergebnisse aufgelistet.
Optional können Sie den übergebenen Suchstring auch als Basis für modifizierte weitere Suchen im Dialogfenster Projektauswahl verwenden:
Geben Sie beispielsweise noch die Länge vor.
Bolzen D>= 6.426 AND L<=30
Oder schränken Sie unter Suchen in die zu durchsuchenden Verzeichnisse ein.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.6.4.14.1. Dockingfenster Filter-Assistent: Schnelle Filtersuche mit Autofiltern | Zum Anfang | 3.1.6.4.14.3. Globale Filterassistenten |