powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.9.4.6. QR Code exportieren

QR Code (englisch Quick Response, „schnelle Antwort“) steht ebenfalls als Exportformat zur Verfügung.

Mühsames Abtippen von Links und Informationen entfällt.

Das Feature kann auch in Printkatalogen eingesetzt werden. So können CAD-Modelle in einem einzigen Schritt direkt aus dem Printkatalog heruntergeladen werden.

Um für ein einzelnes Projekt den QR Code zu exportieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aufruf: Export Menü -> Export in Datei -> Sonstige -> QR Code

Export-Format: QR Code

Export-Format: QR Code

Einstellungen Registerseite QR Optionen:

Die in den Eingabefeldern Basislink, Linkoptionen und Text verwendeten Informationen werden in den Code eingebettet. Es können Bauteil-Parameter wie $NN., $NT., $NB., $ALL_VISCOL. (alle sichtbaren Parameter), $ALL_COL. (alle Parameter), $ProjectPath. (Projektpfad) verwendet werden.

Es gibt zwei Basiseinstellungen:

  • PARTcommunity Link:

    Wenn PARTcommunity Link gewählt ist, werden automatisch der Basislink, der Projektpfad und die Linkoptionen zusammengesetzt.

    Beispiele:

    • PARTcommunity Projekt verlinken

      Eintrag unter Basislink:

      https://www.3dfindit.com/digitaltwin?path=

      Kein Eintrag unter Linkoptionen:

    • PARTcommunity Projekt und Zeile verlinken

      Eintrag unter Basislink:

      https://www.3dfindit.com/digitaltwin?path=

      Eintrag unter Linkoptionen:

      &varset={$ALL_VISCOL.}
  • Text:

    Wenn Text ausgewählt ist, kann man beliebige Kombinationen erstellen. Das können entweder Links oder auch andere Texte sein, die im QR gespeichert werden sollen.

    Beispiel:

    Link auf eigene Herstellerseite mit Bestellnummer BNR (aus Tabelle)

    http://www.meine_firma.de/showproject.asp?NR=$BNR.

Einstellungen Registerseite Exportoptionen: Siehe Abschnitt 3.1.9.4.8.1, „Registerseite "Exportoptionen" -> Exportgenauigkeit“.

Batch-Export

Sie können den QR Code auch für ganze Verzeichnisse exportieren:

  • Aufruf in PARTdataManager

    Rechtsklick auf den Indexbaum -> Bilddaten/Vorschaubilder generieren

  • Aufruf in PARTproject

    Rechtklick auf den Indexbaum -> Ausgabe -> Bilddaten/Vorschaubilder generieren -> Exportmodus Bilddaten exportieren

    (Der Dialog ist derselbe wie unter PARTdataManager, nur dass hier kein Vorschaubild angezeigt wird.)

-> Es öffnet sich das Dialogfenster Bilddaten exportieren.

Wählen Sie den Exportmodus Bilddaten exportieren.

Registerseite Standardoptionen

Registerseite Standardoptionen

Wählen Sie das Format QR Code.

Registerseite Ansicht / Export

Registerseite Ansicht / Export

Wählen Sie unter Export den Zielpfad und passen Sie evtl. die Voreinstellungen unter Namen für exportierte Dateien an.