Im Folgenden finden Sie Hinweise zum Seitenaufbau und zur Funktionslogik.
Der obere Seitenbereich mit Menü- und Werkzeugleisten ist immer sichtbar. Welche Menüs, Menüpunkte, Buttons und Werkzeugleisten angezeigt werden sollen, ist komplett per Konfigurationsdatei steuerbar. Siehe hierzu Abschnitt 1.7.9.2, „Menüs, Menüpunkte, Toolbars, Buttons und Kontextmenükommandos optimieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Der untere Seitenbereich ändert sich entsprechend der aktuellen Auswahl der Reiter grundlegend.
Abb. „Teileauswahl: Startoberfläche
PARTdataManager“ zeigt
die Startoberfläche von PARTdataManager.
Zu dieser können Sie jederzeit mit Klick auf den Reiter Teileauswahl zurückkehren, wobei der
zuletzt gewählte Unterbereich wieder angezeigt wird, also nicht
unbedingt Kataloge,
sondern evtl. auch
Klassifikationen,
Favoriten,
Geöffnete
Projekte,
Dokumentenscan.
Nach einem durchgeführten Suchlauf wird automatisch die Registerseite Suchergebnisse geladen.
Wird ein bestimmtes Projekt geladen, wechselt die Benutzeroberfläche zur Teileansicht. Hier werden alle Ausprägungen des Projekts angezeigt (Ansicht Tabelle oder Vertikal). Jede Ausprägung kann mittels 3D-Ansicht geprüft werden. Außerdem werden z.B. technische Zeichnungen oder Bemaßungsansichten angezeigt. Vor der Übergabe an das CAD-System kann hier die gewünschte Ausprägung bestimmt werden.
|
Der Dialogbereich unterhalb der Reiter (Assistent, Teileauswahl (mit Unterbereichen Kataloge, Klassifikationen, Favoriten, Verlauf, Dokumentenscan), Teileansicht, Bauteilvergleich, Cloud Navigator, Suchergebnisse) wird von diesen gesteuert.
Werkzeugleisten können Sie mit Klick auf den Anfasser per Drag & Drop verschieben.
Die Benutzeroberfläche ist mit Hilfe von Dockingfenstern aufgebaut.
Sie können sich die Fenster so organisieren, wie Sie möchten. Änderungen werden gespeichert und beim nächsten Laden wieder angezeigt.
Vielleicht haben Sie die einzelnen Dockingfenster verschoben um etwas auszuprobieren und möchten nun einfach zur Standardeinstellung zurückkehren? Klicken Sie im Menü Fenster auf Standard wiederherstellen.
Per Kontextmenübefehl über einem Fenster können Sie die einzelnen Dockings ein- und ausblenden.
Positionelle Änderungen vorzunehmen
Um positionelle Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf die Titelleiste eines Docking-Fensters und ziehen es mit gehaltener linker Maustaste an die gewünschte Position. Wenn Sie die Maustaste außerhalb des Hauptfensters loslassen, erscheint es losgelöst als einzelnes Fensters, sodass Sie es auch auf einen zweiten Monitor verschieben können.
Wenn Sie das zu bewegende Docking-Fenster über den Reiterbereich bewegen, öffnet sich ein freier Bereich, in welchem Sie das Fenster in einem eigenen Bereich ablegen können.
Wenn Sie das zu bewegende Docking-Fenster über die Titelleiste eines anderen Docking-Fensters führen und dort die Maustaste loslassen, erscheint das Fenster mit dem anderen Fenster zusammen im selben Dockingfenster mit eigenem Reiter.
Eine detaillierte Beschreibung zur Platzierungsmethode finden Sie unter Abschnitt 3.1.5.4, „Platzierungsmethode für Dockingfenster“.