Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Begriffsabfrage (alphanumerisch und numerisch)
Eine Begriffsabfrage ist die eigentliche Basis für alle Suchanfragen. Der Suchterm kann aus Text oder Zahlen oder einer Mischung von beiden bestehen.
Schraube
Der Begriff "Schraube" kann irgendwo vorkommen, auch als Teilstring. Es wird z.B. gefunden:
Jeder Begriff/Wort muss irgendwo im Projekt vorkommen. Die Reihenfolge ist hierbei unwichtig.
Schraube mit Schaft Sechskantschraube M10x50
|
ABC1234DEF
ABC-1234-DEF
ABC 1234 DEF
ebenfalls gefunden.[41]
Führende Nullen in Teilenummern
9876
wird
00009876
Topologische Längenmaße[42]
Es werden nicht nur Tabellenwerte abgefragt, sondern auch topologische Längenmaße.
Diese Erweiterung macht sich vor allem auch bei der Suche in Eigenteilekatalogen bemerkbar, denn hier stehen charakteristische Werte nicht unbedingt in der Tabelle.
Treffer aus der Topologie werden in einer eigenen Spalte Topologie angezeigt und sind gelb markiert.
In der Teileansicht finden Sie zusätzlich das Dockingfenster Topologie-Informationen mit einer detaillierten Auflistung, welche auch die Anzahl der jeweiligen Vorkommnisse enthält.
Eine explizite Topologiesuche verwenden Sie für detaillierte Suchen.
Suchen Sie beispielsweise "3 Löcher mit Durchmesser 5", dann schalten Sie hierzu die Topologiesuche hinzu. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.6.4.10, „Topologiesuche“.
Begriffsabfrage mit dem NOT-Operator
Ein NOT-Operator kann dazu verwendet werden, um gewisse Begriffe aus den Suchergebnissen auszuschließen. Es gibt verschiedene Schreibweisen für diese Methodik.
Schraube NOT Schaft Schraube !Schaft
Damit wird beispielsweise der Treffer "Schraube mit Schaft" herausgefiltert.
Schraube flach aufliegend NOT nicht Schraube flach aufliegend !nicht
Damit wird beispielsweise der Treffer "Schraube, nicht flach aufliegend" herausgefiltert.
Begriffsabfrage mit dem OR-Operator
Mit dem OR-Operator kann die Suche auf mehrere Begriffe ausgeweitet werden. Mindestens einer der Begriffe muss zutreffen.
Sechskantschraube OR Zylinderschraube
Begriffsabfrage mit dem AND-Operator (Default!)
Alle mit dem AND-Operator verbundenen Begriffe müssen im Ergebnis vorkommen. Das ist auch der Fall, wenn keinerlei Operator verwendet wird.
Schraube AND Schaft Schraube Schaft
16.2 21 90 16.2 AND 21 AND 90
Begriffsabfrage mit verbindlicher Reihenfolge (Phrase) => "xyz"
Mit der Verwendung von Anführungszeichen (") kann festgelegt werden, dass die enthaltenen Begriffe hintereinander stehen müssen.
Begriff ohne Anführungszeichen:
Sechskantschrauben mit Schaft
Diese Suche führt sowohl zu exakten Treffern als auch zu Treffern wie "Sechskantschrauben mit Flansch und reduziertem Schaft".
Begriff in Anführungszeichen gesetzt:
"Sechskantschrauben mit Schaft"
Diese Suche führt nur zu exakten Treffern wie "Sechskantschrauben mit Schaft", da die Begriffe direkt hintereinander stehen müssen.
Ein "Abfrage mit Phrase" wird auch automatisch gebildet, wenn man einen Begriff mit Sonderzeichen eingibt oder Begriffe, die sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen.
AB1-455-PDA => "AB 1 455 PDA"
Begriffsabfrage mit Platzhalter '*'
Platzhalter am Ende eines Begriffs oder einer Zahl
Begriffe werden standardmäßig in sinnvolle Teilbegriffe (Teilstrings laut Wörterbuch) zerlegt.
Mit "Tisch" können Sie "Tischplatte" auch ohne Verwendung des Platzhalters * finden.
Mit "Tisc" können Sie aber nicht fündig werden. In diesem Fall müssten Sie mit "Tisc*" suchen.
Bei Zahlen wird der Platzhalter * am Ende NICHT automatisch angefügt.[43]
12345678
Platzhalter am Anfang eines Begriffs oder einer Zahl
AN102822
Platzhalter in der Mitte eines Begriffs oder einer Zahl ist NICHT möglich.
Begriffsabfrage mit Platzhalter '?'
Der Platzhalter '?' lässt ein beliebiges einzelnes Zeichen statt des Platzhalters (?) zu. Es ist möglich, mehrere Platzhalter zu setzen, an jeder beliebigen Position.
ABC-5?6
Verwenden Sie diese Option für Ersetzungen in Bestellnummern. Also z.B. in einem Suchbegriff wie ABC-1234-3421 oder ABC783892. Zur Ersetzung in Wörtern ist die Option nicht gedacht.
Wildcard-Abfrage für ganzes Verzeichnis
Siehe Abschnitt 3.1.6.4.2.3.1, „Wildcard-Abfrage für ganzes Verzeichnis“.
Volltextsuche und Variablensuche können im Eingabefeld kombiniert werden. Bei Zahlen wird automatisch mm angenommen.
Verbinden Sie den Variablennamen über einen mathematischen Operator mit bestimmten Werten.
Variablenname mit konkretem Wert
Sechskantschraube L1 = 400
Verwenden Sie mathematische Operatoren, um nach mehreren Variablen zu suchen.
Sechskantschraube L > 150 AND D = 20 Sechskantschraube L = 150 OR D = 20
Als Vergleichsoperator kann nicht nur das Ist-Gleich (=) verwendet werden, sondern alle gängigen mathematischen Operatoren (=, <, <=, >, >=).
Sechskantschraube L >= 120 AND L < 160 AND D = 22
Es sollen Sechskantschrauben, entweder mit der Bezeichnung M10x50 oder M10x60, gefunden werden.
Sechskantschraube (M10x50 OR M10x60)
Es sollen Linsenschrauben, entweder mit Material St37 oder St70, gefunden werden.
linsenschraube (st37 OR st70)
Mit einer Wildcardsuche (*) im Eingabefeld Volltextsuche werden alle Projekte des unter Suchen in eingestellten Verzeichnisses ausgegeben.
Das ist beispielsweise interessant für eine Cloud Map Suche oder auch den Export der Suchergebnisliste eines ganzen Verzeichnisses.
Suchergebnisse in einer Datei speichern :
Klicken Sie auf die Schaltfläche .
Es öffnet sich das entsprechende Dialogfenster. Hier können Sie die gewünschten, zu exportierenden Spalten bestimmen. Es können alle Suchergebnisse des Verzeichnisses oder nur die selektierten gespeichert werden.