Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
2.5.14.2. Zusatzinformationen
2.5.14.2.6. Physikalische
Eigenschaften aus PARTsolutions
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Wenn auf Seiten von PARTsolutions die physikalischen Eigenschaften in der CNS-Klassifikation gesetzt sind, dann werden diese beim Export ebenfalls an das CAD-System übergeben.
Im PARTdataManager werden die Attribute der CNS-Klassifikation im Index-Baum, im Kontextmenü eines Bauteils unter Menüpunkt Teileinformationen angezeigt.
Die folgenden Punkte zeigen, wie sich SolidWorks in verschiedenen Szenarien verhält:
Wenn ein Material aus PARTsolutions übergeben wurde (Materialmapping), dann wird dieses immer angelegt und aus diesem ergibt sich die Dichte.
Die über das Material ermittelte Dichte hat eine höhere Priorität als eine explizite Angabe der Dichte als Attribut.
Wenn kein Material aus PARTsolutions übergeben wurde, aber eine exakte Dichte aus PARTsolutions übergeben wurde, dann wird die exakte Dichte gesetzt.
Wenn eine exakte Masse aus PARTsolutions übergeben wurde, dann wird die exakte Masse gesetzt ohne den Rest der physikalischen Eigenschaften.
Im Dialogfenster Masseneigenschaften ist dann die Option Zugewiesene Masseneigenschaften aktiviert.
Das Volumen kann nicht aus PARTsolutions übergeben werden, denn es wird über das geometrische Modell berechnet.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.5.14.2.5. Mehrere SolidWorks Versionen im Parallelbetrieb | Zum Anfang | 2.5.14.2.7. Problembehandlung |