Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die folgenden Beispiele sollen Ihnen zu einem schnellen effizienten Umgang mit dem Feature Verschraubung mit ERP-Kopplung verhelfen.[70]
Im Folgenden werden die Zusammenhänge an kleinen Beispielen veranschaulicht.
Grüne Projekte besitzen wenigstens eine Zeile mit einer ERP-Nummer.
Grüne Werte zeigen an, dass es wenigstens 1 Projekt gibt, welches eine Zeile mit diesem Wert und einer ERP-Verknüpfung hat.
Rote Projekte haben überhaupt keine Zeilen mit ERP-Verknüpfung.
Rote Werte zeigen an, dass es kein Projekt gibt, welches eine Zeile mit diesem Wert und einer ERP-Verknüpfung hat.
Orange Projekte oder Werte kann es ohne Vorgabe (Filterung) noch nicht geben!
Wählt man ein rotes Projekt oder einen roten Wert, gibt es keinen Weg auf einen grünen Pfad.
Akzeptieren, dass nicht alle Einzelteile der Verschraubung eine ERP-Nummer haben. Es ist möglich der kompletten Verschraubung eine ERP-Nummer (bzw. Verknüpfung) zu geben. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.1.10.5.1, „ERP-Verknüpfungen erstellen und speichern“.
ERP-Nummer für bestimmte Komponenten (Einzelteile) vergeben. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.1.10.5.1.1, „Einzelteil speichern“.
In der Regel sollte die Auswahl der Schraube die erste Vorgabe (Filterung) sein.
Die folgende Abbildung zeigt die Werteanzeige, nachdem die Schraube "GOST 7795_70" gewählt wurde.
Es werden grüne, rote und orange Werte angezeigt.
Nenn 22 ist grün: Dies bedeutet, dass das selektierte Projekt für diesen Wert eine ERP-Verknüpfung hat.
Nenn 24 ist rot: Dies bedeutet, dass das selektierte Projekt für diesen Wert keine ERP-Verknüpfung hat. UND es ist nicht möglich, durch Veränderung der Projektauswahl auf einen "grünen Weg" zu kommen.
Nenn 30 ist orange: Dies bedeutet, dass das selektierte Projekt für diesen Wert keine ERP-Verknüpfung hat. ABER es ist möglich, durch Veränderung der Projektauswahl auf einen "grünen Weg" zu kommen.
Nach der Selektion von Schraube ISO 4017 sind die Nenn-Werte 5,6,10,12,16 auf dem "grünen Weg" möglich.
Nach der zusätzlichen Selektion von Ring ISO 3601-1 sind nur noch die Nenn-Werte 6 und 10 möglich.
Die möglichen Werte ergeben sich aus der Schnittmenge gleicher Projektzeilen mit ERP-Verknüpfung.
In dem Bild unten ist zu erkennen, dass es für den gewählten Nenndurchmesser „24“ verschiedene Längen für die Schraube DIN 601 gibt, die zu einer Zeile mit grüner Statusanzeige führen.
Zeilen mit Nenn gleich "24" UND mit der Länge „65" bis "80“ sind laut Statusanzeige (Ampelschaltung) nicht zum Export freigegeben.[71]
Das Projekt "CSN 02 1431" (Mutter) wird im Verschraubungsdialog grün angezeigt, denn es enthält mindestens eine Zeile mit einer ERP-Verknüpfung (siehe grüne Statusanzeige in der Tabelle). Es hat den Gewindenenndurchmesser "27" und die Steigung "3" (siehe Tabelle).
Im Verschraubungsdialog wird dennoch kein grüner Wert angezeigt.
Dies liegt daran, dass es bei keiner Schraube für den Nenndurchmesser 27 eine ERP-Verknüpfung gibt. Die Schraube aber ist die Basis-Komponente einer Verschraubung.
Insofern ist es korrekt, dass kein grüner Wert angezeigt wird.
Ziel: Auswahl einer Schraube mit "Nenn=30" und "Länge=100"
Auswahl des grünen Schrauben-Projektes "ISO 4018" und des Nennwertes "30"
-> Die gewünschte Länge wird in Orange angezeigt.
=> Ohne Veränderung der bisherigen Auswahl ist es nicht möglich, eine grüne Länge von 100 zu bekommen.
Es wird das ebenfalls grüne Schrauben-Projekt "GOST 7795_70" gewählt.
Test: Filter bei "GOST 7795_70" herausnehmen.
-> Der Wert "Nenn=30" bleibt orange.
Da der einzige gesetzte Filter bei "Länge=100" ist, erkennt man, dass es für die Kombination "Nenn=30" UND "Länge=100" keinen grünen Weg gibt. Man müsste ja, um die "30" auf grün zu bekommen (laut Definition der Statusfarbe Orange) mindestens einen weiteren Filter entfernen (was nicht möglich ist).
Ein weitere Möglichkeit, schnell zu erkennen, ob es einen grünen Weg gibt, ist es, "Nenn=30" und "Länge=100" zu pinnen.
Jetzt werden alle Schrauben-Projekte orange.
Die orangen Verzeichnisse signalisieren, dass sie zwar ERP-Verknüpfungen enthalten, allerdings nicht die entsprechend der Vorbelegung gewünschten.
In diesem Fall müsste bei strenger Export-Reglementierung eine passende, neue ERP-Verknüpfung gesetzt werden. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.1.10.5.1.1, „Einzelteil speichern“.