Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
Evtl. kann es vorkommen, dass Teile nicht in ArchiCAD dargestellt werden können. Dies liegt meist an Fehlern im Mesh.
Sie haben beim Export im Mesh-Format die Möglichkeit, eine vereinfachte Darstellung zu wählen. Diese ist robust gegen Fehler im Mesh.[3]
Sie können die Einstellung auch per Konfigurationsdatei grundsätzlich setzen:
[CreationOptions] ForcePlaneBasedMesh=0/1
Setzen Sie hierzu den Wert auf 1.
Beim Export mit vereinfachter Darstellung ist die Qualität von Verrundungen schlechter.[4]
[3] Die vereinfachte Darstellung verwendet keine Verrundungen. Die Generierung des Meshes läuft dann auch schneller ab. Ist „ForcePlaneBasedMesh“ nicht gesetzt, wird die schönere Darstellung verwendet. Die Generierung dauert dann länger. Wenn bei der Generierung der schöneren Darstellung ein Fehler auftritt, wird dieser in der Regel abgefangen und automatisch die vereinfachte Darstellung verwendet. Evtl. kann ArchiCad das Objekt trotzdem nicht zeichnen. Soll grundsätzlich die Vereinfachte Darstellung erzeugt werden, kann man den Schlüssel „ForcePlaneBasedMesh“ auf 1 setzen.
[4] Differenzierte Farbdarstellung ist nur bei Mesh-basierten Teilen möglich. Ansonsten können nur einzelne Features eingefärbt sein.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.5.1.2.2. Parametrischer Export | Zum Anfang | 2.5.1.2.4. Installation Schnittstelle |