Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
3.1.12.5.4. Beispiele
3.1.12.5.4.5. Beispiel 5 -
Primäre Bedeutung der Schraube vor den übrigen Komponenten
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Das Projekt "CSN 02 1431" (Mutter) wird im Verschraubungsdialog grün angezeigt, denn es enthält mindestens eine Zeile mit einer ERP-Verknüpfung (siehe grüne Statusanzeige in der Tabelle). Es hat den Gewindenenndurchmesser "27" und die Steigung "3" (siehe Tabelle).
Im Verschraubungsdialog wird dennoch kein grüner Wert angezeigt.
Dies liegt daran, dass es bei keiner Schraube für den Nenndurchmesser 27 eine ERP-Verknüpfung gibt. Die Schraube aber ist die Basis-Komponente einer Verschraubung.
Insofern ist es korrekt, dass kein grüner Wert angezeigt wird.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.12.5.4.4. Beispiel 4 - "grüner Weg / oranger Weg" | Zum Anfang | 3.1.12.5.4.6. Beispiel 6 - orange Verzeichnisse |