Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
Ziel: Auswahl einer Schraube mit "Nenn=30" und "Länge=100"
Auswahl des grünen Schrauben-Projektes "ISO 4018" und des Nennwertes "30"
-> Die gewünschte Länge wird in Orange angezeigt.
=> Ohne Veränderung der bisherigen Auswahl ist es nicht möglich, eine grüne Länge von 100 zu bekommen.
Es wird das ebenfalls grüne Schrauben-Projekt "GOST 7795_70" gewählt.
Test: Filter bei "GOST 7795_70" herausnehmen.
-> Der Wert "Nenn=30" bleibt orange.
Da der einzige gesetzte Filter bei "Länge=100" ist, erkennt man, dass es für die Kombination "Nenn=30" UND "Länge=100" keinen grünen Weg gibt. Man müsste ja, um die "30" auf grün zu bekommen (laut Definition der Statusfarbe Orange) mindestens einen weiteren Filter entfernen (was nicht möglich ist).
Ein weitere Möglichkeit, schnell zu erkennen, ob es einen grünen Weg gibt, ist es, "Nenn=30" und "Länge=100" zu pinnen.
Jetzt werden alle Schrauben-Projekte orange.
Die orangen Verzeichnisse signalisieren, dass sie zwar ERP-Verknüpfungen enthalten, allerdings nicht die entsprechend der Vorbelegung gewünschten.
In diesem Fall müsste bei strenger Export-Reglementierung eine passende, neue ERP-Verknüpfung gesetzt werden. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.12.5.1.1, „Einzelteil speichern“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.12.5.4.5. Beispiel 5 - Primäre Bedeutung der Schraube vor den übrigen Komponenten | Zum Anfang | 3.1.12.6. Administration |