powered by CADENAS

Manual

Manual

2.3.6.3. Block [MatMAP] - Materialmapping in Creo/ProEngineer

Damit das Materialmapping durchgängig umgesetzt werden kann, also in Creo bzw. ProEngineer bei einem aus PARTsolutions übergebenen Teil die korrekten Materialeigenschaften angezeigt werden, müssen an verschiedenen Stellen die entsprechenden Einstellungen gesetzt sein:

Die Konfigurationseinstellungen betreffen ...

Materialauswahl in PARTdataManager

Das Material wird bei vorhandener ERP-Integration standardmäßig in der Tabellenspalte MAT_NAME angezeigt.

In Abhängigkeit vom jeweiligen firmeninternen Workflow kann das Material (zusammen mit einer ERP_PDM_NUMBER) beispielsweise direkt in PARTdataManager gesetzt werden.

Der Ablauf im PARTdataManager sieht folgendermaßen aus:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen .

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Neue Ident-Nummer.

  2. Klappen Sie das Listenfeld unter Material auf. Es werden genau die Materialien angezeigt, die in der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/material_assign.cfg angelegt sind. Detaillierte Informationen zum Materialmapping finden Sie unter Abschnitt 2.2.5, „Materialmapping“.

    PARTdataManager: Materialauswahl

    PARTdataManager: Materialauswahl

  3. Wählen Sie ein Material und bestätigen Sie mit OK.

    Neue Ident-Nummer

    Neue Ident-Nummer

    -> Bei der gewählten Ausprägung, die exportiert werden soll, wird nun das gewünschte Material angezeigt. (In diesem beispielhaften Ablauf wurde die ERP-Nummer automatisch generiert.)

    MAT_NAME: STEEL

    MAT_NAME: STEEL

[Hinweis] Hinweis

Alle Materialien, die im Listenfeld zur Auswahl angeboten werden, sollten auf die entsprechenden Materialien seitens Creo/ProE gemappt werden.

Materialmapping

[Hinweis] Hinweis

Lookup directories for material definition are (in this order...):

  1. Current Directory

  2. pro_material_dir

  3. Pathes configured in option [Interface] -> MaterialDirectories

Die Materialdateien liegen bei Creo/ProE standardmäßig unter C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M020\text\materials-library.

Bestimmen Sie im ersten Schritt unter Block Interface, Schlüssel MaterialDirectories den Pfad zur Materialbibliothek in Creo/ProE.

Dies kann entweder der Standardpfad oder ein beliebiger anderer Pfad sein. Sollten mehrere Materialbibliotheken vorhanden sein, tragen Sie die Pfade kommasepariert ein.

[Tipp] Tipp

Sie können Schlüssel einfach finden. Rufen Sie über einer Konfigurationsdatei den Kontextmenübefehl Schlüssel suchen auf. Bestimmen Sie im Dialogfenster Suche... die Suchoptionen und klicken Sie Suchen.

Creo/ProE Materialbibliothek

Creo/ProE Materialbibliothek

Bestimmen Sie im zweiten Schritt unter Block MatMAP das Mapping. Der Schlüsselwert ist der Name der entsprechenden mtl-Datei. Groß-, Kleinschreibung spielt keine Rolle.

Legen Sie genau die Schlüssel an, die in der Konfigurationsdatei material_assign.cfg bestimmt wurden, bzw. Inhalt der Spalte MAT_NAME sein können.

PARTadmin: Konfiguration der Materialauswahl in PARTdataManager

PARTadmin: Konfiguration der Materialauswahl in PARTdataManager

PARTdataManager: Materialspalte

PARTdataManager: Materialspalte

Legen Sie also hier im Beispiel unter anderem den Schüssel "STEEL" an.

Schlüsselwert ist der Name der entsprechenden mtl-Datei.

Ergebnis unter Materialeigenschaften in Creo/ProE

Die hinterlegten Materialeigenschaften werden für das aus PARTsolutions übergebene Teil verwendet.