Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Dem AppServer sind alle Datenbankänderungen bekannt, sodass er bei Projektänderungen und/oder Rollenänderungen mit Updates des LinkDB-Suchindex oder Client-Benachrichtigungen automatisch reagieren kann.
Falls die Option Kataloge und Suche über AppServer gewählt ist (also nicht Kataloge, Suche und Datenbank über AppServer), funktionieren automatische Updates des LinkDB-Suchindex dennoch. Das ist möglich, da man auf dem AppServer einen "Task" konfigurieren kann, der regelmäßig den LinkDB-Suchindex aktualisiert (mit den Infos aus der LOGTABLE).
Ein älteres
Konzept (bis V9.08) verwendet für Index-Updates das Skript nightupdate_erp.vbb
. Dieses
sorgt dafür, dass die ERPTABLE in den Volltextsuchindex (=Lucene-Index)
aufgenommen wird. (Kann optional auch in V10 verwendet werden.) (Details
finden Sie im Skript selbst.) Der Vorteil der AppServer-Lösung ist, dass
nur die Teile des ERP-Suchindex aktualisiert werden, in denen sich Daten
geändert haben. Sofern nicht in speziellen Fällen etwas entgegensteht,
wird der Prozess nightupdate_erp.vbb
in V10
nicht mehr benötigt.
DBSearchIndexTask: Intervall, in welchem der Task zum Aktualisieren des ERP-Suchindex gestartet wird. Er prüft dann in der LOGTABLE, ob neue Einträge vorhanden sind. Wenn ja, dann wird der ERP-Index aktualisiert.
DBClearLogTask: Intervall in welchem der Task zum Aufräumen der LOGTABLE gestartet wird. Dieser Task löscht alte Einträge aus der LOGTABLE.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.5.6.2.2. LinkDB-Anfragen | Zum Anfang | 5.5.6.2.3.1. Loggen von LinkDB-Änderungen |