powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.6.8. $CADENAS_SITESETUP

Bei Änderungen der Default-Konfiguration können diese in ein zweites Setup-Verzeichnis geschrieben werden. Auf diese Weise ist sofort offensichtlich, ob überhaupt Änderungen vorgenommen wurden, in welchem Umfang und welche genau. Das Default_User Verzeichnis ist ebenfalls innerhalb dieses Setups und wird ebenso verwaltet.

Um die Funktion zu aktivieren, spezifizieren Sie eine Umgebungsvariable CADENAS_SITESETUP in der Datei start.env (Das Verzeichnis muss bereits angelegt sein). Zum Beispiel:

CADENAS_SITESETUP=$CADENAS/sitesetup

Wenn die Funktion aktiv ist und irgendeine PARTsolutions-Anwendung versucht auf SETUP zu schreiben, dann werden automatisch alle Änderungen unter SITESETUP gespeichert und angezeigt.

Via "Conditions" können Sie einfach bedingte Abschnitte in der start.env Ihrer Installation spezifizieren und so verschiedene Setup-Verzeichnisse nutzen. Siehe hierzu unter ???.

Ein bestehendes zweites SETUP wird in PARTadmin neben dem Default-SETUP angezeigt.

[Tipp] Tipp

Unter ? Menü -> System info/Support (oder F7-Taste) -> PARTsolutions variables können Sie die Variable §CADENAS_SITESETUP ebenfalls finden. Die Variable ist zum entsprechenden Verzeichnis verlinkt. (Sie müssen allerdings für das Verzeichnis die entsprechenden Rechte besitzen.)