powered by CADENAS

Manual

Manual

5.5.8.3. Beispiel 2: Datenbankverbindung über AppServer und Automatischer Benutzer-Login

Das folgende Beispiel zeigt die Einstellungen für Automatisches Login beim Start von PARTdataManager und Client-Datanbankverbindung via AppServer (= Verwendung der Option Kataloge, Suche und Datenbank über AppServer.

Kataloge, Suche und Datenbank über AppServer

Kataloge, Suche und Datenbank über AppServer

Die folgenden Einstellungen sind auf dem AppServer vorzunehmen:

  1. Automatisches Einloggen aktivieren

    PARTadmin -> Kategorie ERP-Umgebung -> Datenbank Anmeldung -> Automatisches Einloggen aktivieren

    Wenn beim Start von PARTdataManager kein Login-Dialog für die Benutzeranmeldung erscheinen soll, sondern diese automatisch erfolgen soll, dann aktivieren Sie das Auswahlkästchen Automatisches Einloggen aktivieren.

  2. Benutzer anlegen

    Wechseln Sie zur Kategorie ERP-Umgebung -> Benutzer.

    Legen Sie unter Benutzer-Rollen Zuweisung links unter Benutzer mit Klick auf Neu die gewünschten Benutzer mit dem Windows-Benutzernamen an und aktivieren Sie jeweils rechts die gewünschten Rollen, die dem jeweiligen Benutzer zur Verfügung stehen sollen.

    Legen Sie in der Datenbank die gewünschten Benutzer an (hier im Beispiel dbo (sa) und erpuser).

    [Hinweis] Hinweis

    Es ist zu unterscheiden zwischen PARTsolutions-Benutzern und Datenbankbenutzern:

    • Der Connect auf die Datenbank erfolgt mit einem Datenbankbenutzer.

    • PARTsolutions-Benutzer (Windows-Login-Name) werden auf einen Datenbankbenutzer gemappt. Vergleiche in folgender Abbildung Dialogbereich Datenbankbenutzer und Dialogbereich Benutzer.

      Benutzern können unterschiedliche Rollen zugewiesen werden.

  3. Passwörter hinterlegen

    [Hinweis] Hinweis

    Bei einem manuellen Benutzer-Login wird das vom Benutzer eingegebene Passwort mit dem Passwort unter Anmelde-Dialog verglichen. Damit wird überprüft, ob der Benutzer das Recht hat, auf den Appserver zuzugreifen (vgl. Beispiel 1)

    Beim automatischen Login muss unter Anmelde-Dialog kein Passwort hinterlegt werden, da die Benutzer-Identifizierung ja bereits über den Windows-Namen erfolgt.

    Der Datenbank-Connect erfolgt mit dem Passwort unter Automatische Anmeldung. Am effizientesten ist es, möglichst wenige Datenbankuser anzulegen, um möglichst wenige Datenbank-Connects zu bekommen. Normalerweise sind zwei Datenbankuser ausreichend. Einer für normale User, die Datenbankabfragen durchführen und Datensätze einfügen können. Und einer für Admins, die mit PARTlinkManager Spalten hinzufügen und löschen können. Die entsprechenden Einstellungen hierzu erfolgen in der Datenbank selbst.

    Automatische Anmeldung:

    Unter Automatische Anmeldung tragen Sie Benutzer und Passwort für die Anmeldung an der Datenbank ein.

    Eine Standard-Installation der PLINKDB legt einen Admin-Benutzer und einen Standard-Benutzer an.

    • Login Admin-Benutzer

      • Benutzer: sa

      • Passwort: PARTsol9.0!

    • Login Standard-Benutzer

      • Benutzer: erpuser

      • Passwort: erpuser

    [Hinweis] Hinweis

    Das Passwort wird in $CADENAS_SETUP/plinkusers.cfg verschlüsselt gespeichert.

    Anmelde-Dialog:

    Beim Automatischen Einloggen wird hier kein Passwort benötigt, da der Benutzer ja über seinen Windows-Login identifiziert ist.

Ergebnis: PARTdataManager startet ohne Anmeldedialog. In der Statuszeile sehen Sie den aktuell eingeloggten User und seine Rolle.