Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Über Funktionen kann auch auf externe Dateien verwiesen werden. Dies geschieht über vbs-Dateien.
Hinweis | |
---|---|
Hierfür ist eine spezielle Lizenz (PSAPI) erforderlich, es sei denn die Datei ist als .vbb-Datei codiert. (CNS2003*PSAPI*LANG*VBS) |
Ein einfacher Anwendungsfall wäre z.B., wenn bei DIN 912 der CAD-file-Name anders gebildet werden soll, als bei den übrigen DIN-Normen und wieder anders bei allen übrigen Projekten.
SHORTNB =TSCRIPT('nb.ruletable','$CALCED_ROW.','$SHORTNB.')
function ruletable (table,calced_row,orgNB)
normbezeichnung=table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$NB.",0)
result="ISO4762"+"_"+table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$NENN.$MATERIAL.",0)
'Den Variablen NENN und MATERIAL wird ISO4762 vorangestellt.
pos=Instr(1,normbezeichnung,"DIN")
result=tmp+table.rows.item(mmrow).resolvevariables("$NENN.$MATERIAL.",0)
'Alle übrigen DIN-Normen werden aus NN, NENN und MATERIAL gebildet.
‘ Alle übrigen Projekte werden mit NB gebildet.
Umfangreiche Programmierungen könnten auf diese Weise ausgegliedert werden.
Zurück | Nach oben | Weiter |
7.1.5. Beispiele | Zum Anfang | 7.1.5.2. Beispiel 2 |