Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die folgende Tabelle zeigt im Überblick alle Einstellungsoptionen. Die Unterkapitel geben zu einzelnen Schlüsseln nähere Erläuterungen.
In der Regel nehmen Sie Anpassungen in der Kategorie CAD-Integration -> ProeWildFire vor. In speziellen Fällen, wenn Sie komplexe Syntax benutzen wollen, dann nehmen Sie die Anpassungen in der Kategorie Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> ifproewildfire.cfg vor.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zu allen Schlüsseln und enthält Verweise auf entsprechende vertiefende Kapitel. Außerdem können Sie der Tabelle entnehmen, in welchen Konfigurationsdateien die entsprechenden Features in PARTsolutions V8.1 konfiguriert wurden.
Konfigurationsdatei V8.1 | Schlüssel V8.1 | ||||||
Pfad, in welchem die Dateien gespeichert werden Siehe auch Abschnitt 2.2.2, „Dateiname (Schlüssel "FileName") und Poolpfad (Schlüssel "poolpath") einstellen“ und Abschnitt 2.3.6.1.3, „PoolPath“ |
|||||||
Jeder gültige Poolpfad wo die Schnittstelle die Instanzen speichern soll Siehe auch Abschnitt 2.3.6.1.3, „PoolPath“. |
N.A. | N.A. | |||||
Siehe auch Abschnitt 2.2.2, „Dateiname (Schlüssel "FileName") und Poolpfad (Schlüssel "poolpath") einstellen“ |
Unterschiedliche Konzepte (siehe Abschnitt 5.7.4, „Namensregel für den CAD-Dateinamen“; das V8.1-Konzept soll in V9 nicht mehr verwendet werden!) |
--- | |||||
Dateiname für eine neue native Datei. Siehe auch Abschnitt 2.2.2, „Dateiname (Schlüssel "FileName") und Poolpfad (Schlüssel "poolpath") einstellen“ |
N.A. | N.A. | |||||
|
Siehe Abschnitt 2.3.6.2, „Attributmapping in Creo / ProEngineer“. |
[ParameterMap] | |||||
Definition, woher die Materialinformation stammt. Kann optional mit Materialmapping (interner PARTsolutions Materialname : CAD-System Materialname) kombiniert werden. Allgemeine Informationen zum Konzept finden Sie unter Abschnitt 2.2.5, „Materialmapping“. |
|||||||
Das System versucht beim Erscheinen eines Erzeugungsfehlers verschiedene Toleranz-Einstellungen. Die aktuelle Genauigkeit wird aus den Template-Dateien ausgelesen. |
ifwfxint.ini | ||||||
Default-Layer-Einstellungen überschreiben und ausschließlich Vorlagen-Information benutzen Siehe auch Abschnitt 2.3.6.1.2, „OverrideDefaultLayer“. |
|||||||
Allgemeine 3D ProOption Daten für die lokale Erzeugung. Beispiel: "default_dec_places=8" |
[CreationOptions] -> default_dec_places=8 | ||||||
Features auf "readonly" setzen Wird diese Option auf „1“ gesetzt werden alle erzeugten Teile-Feature im „ReadOnly“ Modus erzeugt. D.h. der ReadOnlyFeature Benutzer ist nicht in der Lage die Geometrie direkt zu ändern. |
|||||||
CreationOptions(3D) | CreateMassFeature | 0/1 | |||||
CreationOptions(3D) | MassUdfFile(is3dPart) | ||||||
CreationOptions(3D) | MassUdfPDM(is3dPart) |
Default: $CADENAS\ iface\ proewildfire\ common\ massudf2.gph |
|||||
Name des Layers zur Platzierung temporärer Achsen Siehe auch Abschnitt 2.3.6.1.5, „TempAxisLayer“. |
|||||||
Gültiger Pfad zu einer Template-Datei Alle Vorlagen müssen mindestens ein Koordinatensystem besitzen bzgl. dessen die Geometrie aufgebaut wird. Es werden vier verschiedene Vorlagen benutzt, die sich jeweils nach Einheiten unterscheiden. Alle Grundeinstellungen in den Vorlagedateien, Layer, Benennung, Einheiten usw. werden in die erzeugten Teile übernommen. Spezielle Einstellungen können mittels Anlage einer Kategorie umgesetzt werden. Z.B.: TemplateFile(Firma)=... |
|||||||
Name für ein Skeleton, welches für die Assembly-Generierung benützt wird. |
|||||||
CreationOptions(3D) | ForceCompressedTree | Default: 0 | N.A. | N.A. | |||
CreationOptions(3D) | ForceSketchesStay | Default: 0 | N.A. | N.A. | |||
CreationOptions(3D) | CreateMassFeature | Default: 0 | Massenfeature erzeugen | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | AdjustAccuracyOnFail | Default: 0 |
Automatisch Genauigkeitseinstellungen verändern Siehe Abschnitt 2.3.6.1.4, „Automatische Genauigkeitssuche“. |
N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | DefaultSketchAccuracy | Default: 0,0001 | Standardgenauigkeit Sketche | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | AccuracyUpperBound | Default: 0,01 | Genauigkeitssuche obere Schranke | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | AccuracyLowerBound | Default: 0,000001 | Genauigkeitssuche untere Schranke | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | ColorAmbientFactor | 0-1: 0.3 (Default) | Farbeinstellung | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | ColorDiffuseFactor | 0-1: 0.7 (Default) | Farbeinstellung | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | ColorShininessFactor | 0-1: 1.0 (Default) | Farbeinstellung | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | ColorHighliteFactor | 0-1: 1.0 (Default) | Farbeinstellung | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | ColorHighlightRedValue | 0-1: 1.0 (Default) | Farbeinstellung | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | ColorHighlightGreenValue | 0-1: 1.0 (Default) | Farbeinstellung | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | ColorHighlightBlueValue | 0-1: 1.0 (Default) | Farbeinstellung | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | ColorReflectionFactor | 0-1: 0.2 (Default) | Farbeinstellung | N.A. | N.A. | ||
CreationOptions(3D) | ColorTransparencyFactor | 0-1: 0.0 (Default) | Farbeinstellung | N.A. | N.A. | ||
Option zur Erzeugung neuer Elemente, die auf Familientabellen basieren | |||||||
integer >=1 |
Wert zur Vorbereitung von Elementen aus demselben Subassembly |
N.A. | N.A. | ||||
0/1 | N.A. | N.A. | |||||
Jeder gültige Speicherpfad | |||||||
integer >=1 | N.A. | N.A. | |||||
N.A. | N.A. | ||||||
N.A. | N.A. | ||||||
Wert 0 gesetzt oder fehlend: Das aktuelle Fenster, in dem die Suche ausgeführt wurde, wird geschlossen. Das Teil ist nur noch über "In Sitzung" zu finden. |
|||||||
Native Dateien nach PARTsolutions kopieren Siehe auch Abschnitt 2.3.6.1.7, „CopyNativeFiles“. |
|||||||
$CADENAS\iface\proewildfire\common\insertsec.txt | |||||||
$CADENAS\iface\proewildfire\common\insertsym.txt | |||||||
Schlüssel-Identifikator für Native Checkout | N.A. | N.A. | |||||
Jedes gültige Verzeichnis | N.A. | N.A. | |||||
0/1 | N.A. | N.A. | |||||
Interface | UsePlacementManager | 0/1 (Default: 0) | N.A. | N.A. | |||
Interface | SeamlessURL | Default: {leer} | Pfad zur Seamless Webpage | N.A. | N.A. | ||
Interface | SeamlessInNavigator | Default: 0 | Seamless im Navigatorbereich anzeigen (Nur Pro/E 5) | N.A. | N.A. | ||
Interface | MaterialDirectories |
Absolute Pfadangaben für das Material. Mehrere werden getrennt durch ",". |
N.A. | N.A. | |||
Interface | LinkAssemblyHole | 0/1 | Verknüpft die Bohrung mit der Baugruppe | N.A. | N.A. | ||
Interface | GeoSearchWorkingDirectory | Jedes gültige Verzeichnis | lokales Verzeichnis zum Ablegen von temporären Daten | N.A | N.A | ||
Batch | RestartCounter | 1 bis N |
Neustart des CAD´s nach N Generierungen Siehe auch Abschnitt 1.1.4.4.5.4, „Import von Geometrie-Dateien“. |
N.A. | N.A. | ||
Batch | Mode | 0/1 |
Im batchmode (1) werden automatisch alle Dokumente geschlossen Siehe auch Abschnitt 1.1.4.4.5.4, „Import von Geometrie-Dateien“. |
N.A. | N.A. | ||
NativeCheckin | IgnoreCheckinAttributes | CADENASIDSTR | Aufgeführte Attribute beim Native Checkin ausschließen (mehrere kommasepariert) | N.A. | N.A. |
---------------------------------
Konfigurationsdatei V8.1 | Schlüssel V8.1 | ||||
UI |
Konfiguration des PARTsolutions
Schnittstellen-Menüs und der Schnittstellen-Symbolleiste erfolgt
in der CAD-übergreifenden Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg oder
der CAD-spezifischen Konfigurationsdatei jeweils im Block [UI].
Allgemeine Informationen finden Sie unter Abschnitt 2.2.1.7, „Gestaltung von
PARTsolutions Schnittstellen-Menü und -Symbolleiste“. |