Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
3.3.7.11. Customizing
der PARTsolutions-ERP-Schnittstelle
3.3.7.11.1. Funktionsprinzip
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Der Benutzer wählt im PARTdataManager ein Norm- oder Katalogteil aus und möchte es exportieren .
Über die $CADENAS_SETUP/ erpcustom.cfg in der Sektion [ADDTODB] wird festgelegt, welche Skripte nacheinander aufgerufen werden. Im Fall einer SAP-Kopplung steht dort X=...\erp\ erp_sap_mm.vbs. Das Skript erp_sap_mm.vbs wird geladen und die Funktion 'execute' wird aufgerufen. Diese sorgt für das Erzeugen der IO-Datei und schreibt alle Daten, die in PARTsolutions für dieses Teil zur Verfügung stehen (im Schema oben als grüner Text dargestellt).
Danach wird (ebenfalls von erp_sap_mm.vbs) das SAP-Interface 'sapcadenassrv.exe' aufgerufen. Der Pfad dorthin wird ebenfalls in der $CADENAS_SETUP/erpcustom.cfg in der Sektion [VARS] unter dem Schlüssel INTERFACEEXE=... definiert. SAP-spezifische Einstellungen werden in 'sapcadenassrv.ini', 'saplogon.ini' und 'saprfc.ini' gemacht. Diese sind u.a. Anmeldeinformationen, IP-Adresse SAP-Server, Variablenmapping usw. Die Dokumentation hierzu finden Sie in den .ini-Dateien.
Die SAP-Maske (normalerweise die Transaktion MM01) wird gestartet und der Benutzer kann einen neuen Materialstamm in der SAP-Datenbank anlegen.
Nach dem Speichern des neuen Materialstammes sorgt das SAP-Interface für ein Schreiben der neuen Informationen in die IO-Datei (im Schema oben rot dargestellt). Danach wird das SAP-Interface beendet.
Das Skript erp_sap_mm.vbs erhält wieder die Kontrolle über den Programmablauf. Die Informationen aus der IO-Datei werden gelesen und in die Link-Datenbank eingetragen. Dabei wird ein Mapping durchgeführt, das in der $CADENAS_SETUP/erpcustom.cfg in der Sektion [MAPPING] frei definiert werden kann.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.3.7.11. Customizing der PARTsolutions-ERP-Schnittstelle | Zum Anfang | 3.3.7.11.2. Aktivierung der PARTsolutions-ERP-Schnittstelle |