Die folgende Abbildung zeigt die Default-Einstellung.
Im Block ERP_NRGENERATOR werden die Generatornamen mit dem speziellen Generierungsmuster definiert. Es können beliebig viele Varianten angelegt werden.
Im Block EPR_NRGENERATOR_CONDITIONS wird für jeden Generator der zugehörige Katalog-, Verzeichnis-, bzw. Projektpfad definiert.
Die folgende Tabelle zeigt die Syntax für die Eingabe des Generierungsmusters und erklärt die Bedeutung der einzelnen Werte.
Trennzeichen zwischen den einzelnen Werten ist der Doppelpunkt.
In der Standard Umgebung sind zwei Generierungsmodi (GENERATOR_1 und GENERATOR_2) definiert.
Beispielwert für GENERATOR_1: STD:0:0:5:-std:GEN1
Beispielwert für GENERATOR_2: CAT:0:100:5:-cat:GEN1
Schlüsselname | Präfix | Minimum | Maximum | Stellenanzahl | Postfix | Zählername |
STD | 0 | 0 | 5 | -std | GEN1 | |
CAT | 0 | 100 | 5 | -cat | GEN1 |
Der Name kann frei gewählt werden.
Es ist darauf zu achten, dass bei der Pfadangabe im Schlüssel ERP_NRGENERATOR_CONDITIONS genau auf diesen Wert referenziert wird.
Gibt den oberen Grenzwert für die Nummerngenerierung an
Bei einem Beispielwert '5' wird '0' als '00000' angezeigt; die Nummer '101'beispielsweise als '00101'.
Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den Zähler, wie er sich aus den Angaben unter "Minimum", "Maximum" und "Stellenanzahl" ergibt.
Name, um verschiedene Zähler in der Datenbanktabelle zu unterscheiden
Die folgende Tabelle zeigt, wie Sie die Bedingungen konfigurieren.
Trennzeichen zwischen den einzelnen Werten ist der Doppelpunkt.
Sie können Bedingungen auch Benutzer-Rollen abhängig definieren.
[ERP_NRGENERATOR_CONDITIONS(rolename)]
Rufen Sie mittels Kontextmenü den Befehl Block einfügen auf. Fügen Sie danach die benötigten Schlüssel ein. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Kontextmenüs.