Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
4.11. Timestampnummer an/aus
4.11.2. erpcustom.cfg -> Block [dialogOnExport] -
Automatische Generierung der ERP-Nummer: Exportdialog für Werkstoff und
andere Felder ja/nein
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Zusätzlich zur
Aktivierung des Skripts erp_export_ts.vbb
können Sie per
Konfigurationsdatei steuern, ob beim Export einer Zeile, die noch keine ERP-Nummer enthält, ein
Dialogfenster zur Vergabe des Werkstoffs (und anderer
Felder) erscheinen soll. Der Eintrag ist im PARTdataManager sofort
sichtbar.
[dialogOnExport] activ=1 *=0 norm/=1
Der Schlüssel activ
(0/1) steuert die
grundsätzliche Aktivierung des Exportdialoges.
0: Die automatische Vergabe der ERP-Nummer läuft stumm, ohne Dialog ab. Die Nummer wird im PARTdataManager sofort angezeigt. Danach läuft unmittelbar der Export ab. Die Nummer wird mit den Teileeigenschaften ans CAD übergeben.
1: Zusätzlich zur automatischen Vergabe der ERP-Nummer erscheint das Dialogfenster Neue Ident-Nummer. Hier können Sie über das Listenfeld den gewünschten Werkstoff auswählen (siehe hierzu auch Abschnitt 4.10, „Gestaltung Dialogfenster "Neue Ident-Nummer" - erpcustom.cfg -> Block [USERDIALOG]“). Dieser wird dann vor dem Export ebenfalls in die Linkdatenbank eingetragen und als Teileeigenschaft beim Export mit übergeben.
Zusätzlich können Sie per Konfig-Eintrag spezifizieren, ob der Dialog bei allen Teilen erscheinen soll oder nur bei Teilen Normenkataloges.
[dialogOnExport] *=0 norm/=1
Beim Export von Zeilen, die bereits eine ERP-Nummer enthalten, erscheint kein Dialog.
Genausogut könnte die beschriebene Funktionalität auch in Kombination mit einer Exportbedingung (siehe Abschnitt 4.12.2.1.7, „Exportbedingung - plinkgroups.cfg -> Block [Role_name] -> Key "EXPORTRESTRICTION"“) eingesetzt werden. Beide Funktionen sind an sich unabhängig. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Bedingungen sinnvoll ineinandergreifen.
Zurück | Nach oben | Weiter |
4.11.1. Automatisch generierte ERP_PDM_NUMBER bei Neuanlage (an/aus) - erpcustom.cfg -> Block [VARS] -> Key "TIMESTAMPNR" | Zum Anfang | 4.11.3. ERP-Nummern Generator - erpcustom.cfg -> Blocks [ERP_NRGENERATOR] und [ERP_NRGENERATOR_CONDITIONS] |