Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Spezifizieren Sie den Benutzernamen.
user=sa
Das PLM/ERP-System exportiert eine CSV-Datei.
Spezifizieren Sie den Speicherort dieser auszuwertenden Datei.
Der Platzhalter <date> wird mit dem aktuellen Datum automatisch ersetzt.
inputcsv=C:\temp\input_<date>.csv
Es kann die gewünschte Anfangszeile angegeben werden (1 für die erste, 2 für die zweite, 3 für die dritte, …).
startline=1
Es kann mit festen Spaltenbreiten oder auch mit einem bestimmten Trennzeichen gearbeitet werden:
Schlüssel "QUOTE" - Texterkennungszeichen
Geben Sie optional ein Texterkennungszeichen an.
Wenn " als Texterkennungszeichen benutzt werden soll, dann müssen Sie ein Escape-Zeichen wie z.B. Backslash voranstellen.
QUOTE=\"
Schlüssel "ProcessLine" - Bestimmte Zeilen für Übernahme ausschließen
Alle Zeilen werden übernommen.
ProcessLine=1
Bei sehr großen CSV-Dateien und/oder vielen nicht zu benutzenden Zeilen, können Sie Zeilen von der Übernahme ausschließen.
Soll eine Zeile, welche in Spalte 3 den Wert "STEEL" aufweist, ignoriert werden, geben Sie folgendes an:
ProcessLine=row.cells.item(2).value<>"STEEL"
Sollen nur Zeilen, welche in Spalte 3 den Wert "STEEL" aufweisen, übernommen werden, geben Sie folgendes an:
ProcessLine=row.cells.item(2).value="STEEL"
Sie können auch mehrere Bedingungen aneinanderfügen.
(Jeder logische Operator (AND,OR,XOR,…kann verwendet werden.)
Sollen nur Zeilen, welche in Spalte 3 den Wert "STEEL" oder "GOLD" aufweisen, übernommen werden, geben Sie folgendes an:
ProcessLine=row.cells.item(2).value="STEEL" OR row.cells.item(2).value="GOLD"
In Linkdatenbank fehlende Datensätze ohne Verknüpfung in ERPTABLE anlegen
Vorteil: Bei einem späteren Aufruf stehen die Metadaten sofort zur Verfügung.
Nachteil: Es werden evtl. viele unnötige Datensätze angelegt.
createEmptyERPdataSetIfUnknown=1
Bestimmte Spalten vom Update ausnehmen, sofern der CSV-Wert leer ist
Listen Sie die betreffenden Spalten kommasepariert auf.
DontOverwriteValueIfEmpty=ACTIVE_STATE,MAT_NAME