![]() |
Die Vorberechnungsdatei teilt sich grob in zwei Bereiche: Daten-Sammlung, Berechnungen für optimiertes Laufzeitverhalten.
Mit dieser Option wird der zweite Schritt ausgeschalten. Dies kann kann notwendig sein, falls die Menge an Daten (Kataloge) nicht mehr auf einem 32Bit System durchgerechnet werden kann.
Das Laufzeitverhalten wird damit zu Beginn etwas langsamer ausfallen, im weiteren Programmverlauf negiert sich dieser Nachteil jedoch.
The precalculation file roughly consists of two parts: Data collection, calculations for optimized runtime behavior.
With this option the second part is deactivated. This can be necessary if the amount of data (catalogs) cannot be processed on a 32bit system anymore.
The runtime behavior will be worse at first but the drawback quickly diminishes.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.7.5.18.1.2. Key "LocalConnectionsPath" | Zum Anfang | 1.7.5.18.1.4. Key "MergeOptions" |