![]() |
Diese Option definiert ob die ERP-Rollen spezifischen Bedingungen zu betrachten oder zu ignorieren sind. Die Anzahl der ERP-Rollen hat Einfluss auf die Dauer der Generierung der Vorberechnungsdatei.
Falls diese Option aktiviert ist, müssen bei aktiviertem ERP die wichtigen Bedingungen der ERP-Rolle in dieser Konfigurationsdatei als Bedingungen eingetragen sein (siehe oberhalb).
This option defines if to ignore ERP-Role specific conditions. The amount of ERP-Roles affects the time required to generate the precalculation file.
If this option is enabled the important ERP role conditions have to be defined in this configuration file as conditions (see above).
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.7.5.18.1. Block [PARTconnection] | Zum Anfang | 1.7.5.18.1.2. Key "LocalConnectionsPath" |