![]() |
Hinweis |
---|---|
Die Einstellung ist rollenabhängig. Sie können also bei Bedarf die Spaltenanzeige für jede Rolle anders konfigurieren. |
Einstellung in
der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/plinkgroups.cfg
:
Block [<Variablenname>], Schlüssel VARSUSED
Tragen Sie die Namen aller anzuzeigenden Spalten in Form einer kommaseparierten Liste ein.
[Role_name]
VARSUSED=ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME,ACTIVE_STATE,REQUESTED_STATE,PRICE4
VARSHIDDEN=REQUESTED_STATE
Einstellung in PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Reiter Allgemein -> Anzuzeigende Spalten
Tragen Sie die Namen aller anzuzeigenden Spalten in Form einer kommaseparierten Liste ein.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Die hier definierte Spaltenreihenfolge entspricht genau der Anzeige im PARTdataManager und ist somit rollenabhängig. |
Nicht anzuzeigende Spalten sind ebenfalls kommasepariert aufzulisten.
Sie habe folgende Exportbedingung eingetragen:
EXPORTRESTRICTION=((ERP_PDM_NUMBER.NE.'').AND.(ACTIVE_STATE.EQ.1))
Aber Sie möchten Die Spalte "ACTIVE_STATE" nicht anzeigen.
[Role_name] VARSUSED=ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME,ACTIVE_STATE VARSHIDDEN=ACTIVE_STATE
D.h., nur Teile die eine ERP_PDM_NUMBER haben und außerdem in der Spalte "ACTIVE_STATE" den Eintrag "Freigegeben" haben, dürfen exportiert werden.
"ACTIVE_STATE" muss sowohl unter Anzuzeigende Spalten wie auch unter Nicht anzuzeigende Spalten eingetragen sein. Wenn man die "ACTIVE_STATE" Deklaration weglassen würde, dann würde der Export nicht funktionieren.
Spaltenreihenfolge im PARTdataManager
Spaltenreihenfolge der ERP-Spalten
Die Spaltenreihenfolge der ERP-Spalten im PARTdataManager entspricht genau der Position in der Auflistung unter PARTadmin -> category Rollen -> Allgemein tab -> Anzuzeigende Spalten.
Spaltenreihenfolge der Geometriespalten im Verhältnis zu den ERP-Spalten
Standardmäßig werden die ERP-Spalten vor den Geometriespalten angezeigt.
Im Fall, dass einige ERP-Spalten vorne und andere hinten angezeigt werden sollen - in anderen Worten, die Geometriespalten irgendwo in der Mitte, dann benutzen Sie bitte folgende Syntax:
ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME, ... ,DESCRIPTION
An der Position von "..." werden die Geometriespalten angezeigt.
Spaltenreihenfolge der Geometriespalten untereinander
Sie können sogar die Reihenfolge der Geometriespalten untereinander anpassen (Projekt-bezogen). Siehe Abschnitt 4.25.7.7.3, „Spaltensortierung der Geometrie-Spalten im PARTdataManager“.
Spaltensichtbarkeit in PARTlinkManager
Informationen zur Spaltensichtbarkeit in PARTlinkManager finden Sie unter Abschnitt 4.25.4.3.2.1.4, „Spaltenanzeige konfigurieren“.