Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Benutzeroberfläche unter Kategorie -> Konfigurationsdateien (V2) ist folgendermaßen untergliedert:
Die
Konfigurationsdateien sind nach ihrem Ablagepfad, der durch eine
Umgebungsvariable repräsentiert wird, in verschiedene Verzeichnisse
untergegliedert:
Sobald Sie ein
Verzeichnis öffnen, sehen Sie die entsprechenden dazugehörigen
Konfigurationsdateien .[13]
Sobald Sie
links in der Baumstruktur eine Konfigurationsdatei selektieren, werden im mittleren Dialogbereich
die zugehörigen Blöcke, Schlüssel und Werte
angezeigt.
Die erste Spalte enthält die Blöcke mit den dazugehörigen Schlüsseln.
Über die kleinen schwarzen Icons können Sie die Blöcke auf- und zuklappen.
Im aufgeklappten Block werden die Schlüssel sichtbar.[14]
Die zweite Spalte enthält die Schlüsselwerte.
Falls die Spalte für die Werteanzeige zu eng ist, können Sie den kompletten Wert auch im Tooltip anzeigen lassen.
Auf der rechten Seite sehen Sie folgende Dialogbereiche:
Im Dialogbereich Kurzinformation finden Sie Basisinformationen zum aktuell selektierten Block oder Schlüssel.
Im Dialogbereich Dokumentation ist bei komplexeren Zusammenhängen zusätzlich der entsprechende Abschnitt aus der Dokumentation eingeblendet. Ansonsten ist der Bereich leer.
Die Schaltfläche ist nur CADENAS-intern sichtbar[15]. Mit Klick auf den Button öffnet sich ein Dialogfenster der Default-E-Mail-Applikation. Hier sind die aktuell selektierten Elemente bereits eingetragen. Als Betreff ist “ConfigEditor” eingetragen.
Kommentar für aktuelle Installation
Im Dialogbereich Kommentar für aktuelle Installation können bei Änderungen Kommentare abgegeben werden (z.B. Grund der Änderung)
Einträge
werden im SITESETUP-Verzeichnis unter $CADENAS_SITESETUP/configEditorUserIo.xml
gespeichert.[16]
Im Dialogbereich Letzte Änderungen werden die letzten Werteänderungen des aktuell selektierten Schlüssels mit Datum aufgelistet.
Mit Klick
auf kann ein Eintrag entfernt werden. Mit
Doppelklick auf einen Wert in der Spalte Alte Werte oder Neue Werte wird dieser Wert erneut
gesetzt.
Einträge
werden im SITESETUP-Verzeichnis unter $CADENAS_SITESETUP/configEditorUserIo.xml
gespeichert.[17]
[13] In Abhängigkeit von vorkonfigurierten Filtern sind evtl. nicht alle Konfigurationsdateien zu sehen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.7.2, „Konfigurationsdateien editieren auf Dateiebene“ -> "#:VISFGUICFG;".
[14] In Abhängigkeit von vorkonfigurierten Filtern sind evtl. nicht alle Blöcke und Schlüssel zu sehen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.7.2, „Konfigurationsdateien editieren auf Dateiebene“ -> "#:VISFGUI;".
[15] für hausinterne Workflows zur laufenden Anpassung und Verbesserung der Dokumentation
[16] Änderungen an Dateien des User-Verzeichnisses sind nicht relevant.
[17] Änderungen an Dateien des User-Verzeichnisses sind nicht relevant.