Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Dieser speichert die Verzeichnisstruktur. Er muss vorhanden sein, damit die anderen Indizes erzeugt werden können und der Katalog im PARTdataManager angezeigt werden kann. Weitere Indizes sind für die Funktionalität im PARTdataManager optional.
Dieser Index wird für die geometrische Suche zwingend benötigt. Er enthält die "Fingerprints".
Zusätzlich zum "Geometrischen Index" sollte normalerweise der "Lineare Index" ebenfalls vorhanden sein.
Dieser ermöglicht eine schnellere Suche.
Wenn der lineare Index nicht vorhanden ist, kann dies folgende Gründe haben:
Der Katalog wurde aus V 8.1 migriert.
Hier werden die V8- Suchvorlagen in die Suchvorlagenliste eingetragen. Bei diesen ist der lineare Index deaktiviert. Man kann nach dem Migrieren sowieso nur mit den V8-Templates suchen, da für die neuen Suchvorlagen die Fingerprints fehlen. Es wird hier also kein linearer Index gebraucht.
Beim Hinzufügen einer Vorlage im Dialog Suchvorlagen bearbeiten wurde der Index nicht erzeugt, weil Index beibehalten gedrückt wurde.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.10.5.4. Hintergrundinformation | Zum Anfang | 1.10.5.4.2. Index-Dateien |