Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Eingabefelder und Listenfelder
Um einen Schlüsselwert einzustellen, führen Sie auf dem Wertefeld einen Doppelklick aus.
-> Es öffnet sich ein Listenfeld oder ein Eingabefeld.
Listenfeld mit definierten Werten ohne freie Eingabemöglichkeit
Es ist nicht möglich, in die Grundzeile zu klicken und ein Eingabefeld zu öffnen. Klicken Sie einfach in der Listenfeldauswahl auf einen der angebotenen Werte.
Listenfeld mit definierten Werten plus freier Eingabemöglichkeit
Listenfeld mit Auswahlkästchen zur Auswahl mehrerer Werte
Aktivieren Sie bei den gewünschten Optionen das Auswahlkästchen.
Eingabefeld mit freier Eingabemöglichkeit
Führen Sie auf dem Eingabefeld einen Doppelklick aus und tragen Sie den gewünschten Schlüsselwert ein.
Bei Wertebereichsfeldern erfolgt eine Prüfung. Die Eingabe von nicht definierten Werten ist nicht möglich.
Sobald eine Änderung an einem Schlüsselwert vorgenommen wurde, erscheinen Schlüssel und Wert in Fettschrift. Außerdem wird die Konfigurationsdatei in Fettschrift dargestellt.
Sobald auf Speichern geklickt wird, verschwindet die Fettung wieder.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.7.1.4. Blöcke und Schlüssel bearbeiten | Zum Anfang | 1.7.1.4.2. Schlüssel aktivieren / Schlüssel deaktivieren |