Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die folgende Abbildung zeigt die für die Geometrische Suche verwendeten Algorithmen.
Die Algorithmen der Default-Vorlagen können nicht bearbeitet werden.
Wählen Sie links eine eigene Suchvorlage. Nun können Sie rechts die Vorlage im Einzelnen bearbeiten.
Es werden 18 verschiedene Algorithmen angezeigt.
Diese sind unterteilt in 4 Klassen:
Klasse A: BHO, GSH, SYMA, SYMP, ROTA
Diese Algorithmen überprüfen nur bestimmte Eigenschaften, liefern also evtl. 100 % Übereinstimmung, auch wenn die Teile evtl. verschieden aussehen (z.B. Symmetrie).
Klasse B: AREA, VOL, SIZE, EP1, EP2
Diese Algorithmen berücksichtigen die Größe. Falls sich die Teile hinsichtlich der Größe unterscheiden dürfen, sollte keiner von diesen verwendet werden. Andernfalls müssen Algorithmen der Klasse B verwendet werden, da die anderen Algorithmen die Größe ignorieren.
Algorithmen, die auf randomisierten Daten basieren. (Da die Berechnung auch bei 100% identischen Teilen nicht genau gleich abläuft, ist die Ausweisung von 100% Übereinstimmung nur im Idealfall möglich.)
Klasse D: CPL, FV2, FV3, FV1, FV4, FV5
Deterministische Algorithmen. (Da die Berechnung auch bei 100% identischen Teilen nicht genau gleich abläuft, ist die Ausweisung von 100% Übereinstimmung nur im Idealfall möglich.)
Bei denjenigen Algorithmen, welche für die Geometrische Suche hinzugezogen werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
In der Spalte Beschreibung finden Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Algorithmen.
In der Spalte Gewichtung wird jedem einzelnen Algorithmus ein Faktor zugewiesen, der seine Gewichtung im Verhältnis zu den anderen Algorithmen beeinflusst.
Der Algorithmus wird für 3D-Bauteile
verwendet.
Der Algorithmus ist größenabhängig. Wird kein
Symbol angezeigt, ist der Algorithmus größenunabhängig.
Wenn irgendwelche Änderungen durchgeführt wurden (Algorithmen aktiviert/deaktiviert oder Gewichtung verändert), ist der Index für die geometrische Suche nicht mehr aktuell.
Bei Klick auf , erscheint ein Dialogfenster mit folgenden Optionen:
Bei Auswahl von werden alle Änderungen verworfen (sowohl Aktivierung/Deaktivierung, wie auch geänderte Gewichtungen)
Bei Auswahl von werden die Gewichte zwar geändert, aber der lineare Index für diese Suchvorlage wird nicht angepasst.
Ist der Index vorhanden, wird er verwendet, auch wenn er evtl. nicht mehr aktuell ist. Um dennoch gute Ergebnisse zu erhalten, kann es sinnvoll sein, den Regler in Richtung Qualität zu verschieben.
Da die Aktualisierung des linearen Index jedoch relativ schnell geht, ist meist der Option der Vorzug zu geben.
(Ist der Index aktuell, so sind die Ergebnisse unabhängig von der Reglerstellung.)