Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Dieses Modul ermöglicht die Integration firmeneigener META Daten in die PARTsolutions Software.
Hiermit können Sie Attribute aus den META-Daten wie beispielsweise interne Artikelnummer, Preis, Werkstoff, Teilestatus etc. mit den installierten Standard Attributen der PARTsolutions Herstellerkataloge verknüpfen.
Das Modul beinhaltet folgende Funktionalitäten:
PARTlinkManager - Tool zur Administration aller ERP-relevanten Daten.[55]
Ansicht und Änderung der Datensätze in der Link-DB (in der Link-DB liegen alle Informationen über die Verknüpfung bzgl. der Teilezugehörigkeit zu den ERP-Stammdaten)
Anpassen der visuellen Darstellung der Daten in der PARTsolutions Umgebung (z.B. verschiedene Farbgebung für einzelne Zeilen je nach Bedingung)
PARTadmin - Konfigurationstool für PARTsolutions und Administrationstool für Rollen und Benutzer.
Für Rollen und einzelne Benutzer können umfangreiche Ansichtsfilter (Vorzugsreihen, Ausblenden von bestimmten Teilen und Spalten, etc. ) eingestellt werden
Für Rollen und einzelne Benutzer können Rechte (Exportbeschränkung, neue Zeilen anlegen, Teilenummeranforderung, etc.) vergeben werden
Systemeinstellungen für PARTsolutions können vorgenommen werden
PARTsolutions Toolbar[56]
Database Skripte - Vordefinierte Skripte zur Erstellung der LinkDB, die mit PARTsolutions genutzt werden kann.
Derzeit verfügbar für Oracle, MS SQL, DB/2 und SAP DB[57]
ERPsolutions/gateway JDBC - Gateway für den Zugriff auf Datenbanken über die Java DataBase Connectivity
JDBC ist Java basierte Variante des Datenbankzugriffes (auf die LinkDB).
JDBC ist plattformübergreifend, verfügbar für alle Unix Plattformen.
Das Paket beinhaltet nicht die JDBC-Treiber für die jeweiligen Datenbanken. Diese müssen vom Kunden bereitgestellt werden.
Soweit freie Treiber verfügbar sind, liegen dem Paket (kostenfrei) zusätzlich unter der LGPL-Lizenz verfügbare JDBC-Treiber bei, diese Treiber werden von CADENAS nicht supportet und sind kein garantierter Bestandteil des Lieferumfangs.
Für die Installation und die Anbindung an die ERP Landschaft(en) wird dringend ein individuell abgesprochenes Consultingpaket empfohlen.
PARTsolutions/development partwarehouse ident mapping&synchronize
Beinhaltet Kommandozeilen-Tool um Attribute aus dem ERP System zu übertragen (z.B. für eine ERP/PLM Kopplung) Angleichung firmenspezifischer Teiledaten (Sachnummern und Attribute) aus einer Datenbank und Übernahme in PARTsolutions Tabellen
Beinhaltet PARTdataCenter GUI für Identnummern Abgleich: Oberfläche zum halbautomatischen Zuweisen von ERP Nummern
Für den Datenfluss vom ERP-System in Richtung PARTsolutions-Datenbank gibt es mehrere Realisierungsmöglichkeiten (sogenannte Kopplungsarten, z.B. zyklische Replikation, Replikation per Trigger, …), die vom Umfeld und von den Wünschen des Kunden abhängen. Für eine „echte“ Onlinekopplung an das ERP-System (d.h. Generierung neuer Sachnummern direkt aus PARTsolutions heraus), ist zusätzlich zum ERP-Modul ein ERPsolutions/gateway (z.B. das ERPsolutions/gateway SAP MM oder ein individuell programmiertes Gateway) notwendig.
[55] Detaillierte Informationen hierzu finden Sie u.a. unter ERP-Umgebung konfigurieren und Abschnitt 4.13, „Manuelle Datenpflege“.
[56] Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter PARTdataManager – ERP/PDM Erweiterungen.
[57] Die
Skripte finden Sie im Installationsmedium unter /tools/databases
.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.2.4.1, „Installations Skript“.