Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im Folgenden
ist der Aufbau des Blocks AttributeMapping(is3d) beschrieben.
Der Block findet sich in den Schnittstellendateien if<cadname>.cfg
.
Der Block AttributeMapping(is3d) enthält Sektionen (hier ist eine Gruppe von Schlüsseln gemeint). Die einzelnen Sektionen werden mit 00[44],01, 02, etc. hochgezählt.
Attr_Content (optional; es muss allerdings entweder "Attr_Content" oder "Attr_CopyFrom" vorhanden sein, oder beide)
Der Schlüsselwert verweist auf einen gleichnamigen Block in der Konfigurationsdatei.[45]
In dem zugefügten Block "CadDocumentAttributes" können benutzerdefinierte oder CAD-spezifische Attribute deklariert werden.
Ist der Wert nicht gesetzt, kann über „CopyFrom“ der Inhalt vorgegeben werden. Ist beides ("CopyFrom" und "Content") spezifiziert, werden die beiden Inhalte zu einer Liste verbunden.
Attr_CopyFrom (optional; es muss entweder "Attr_Content" oder "Attr_CopyFrom" vorhanden sein, oder beide)
Wenn der Schlüssel existiert und einen Wert enthält, dann bedeutet dies, dass die PARTsolutions Standard-Attribute an das CAD-System übergeben werden.
default: Es werden die Attribute in der $CADENAS_LANGUAGE übergeben.
Sprache angeben (german, english, french, etc.): Die Standard-Attribute werden in der angegebenen Sprache übergeben.
Kein Eintrag: Es werden keine Standard-Attribute übergeben. (Um explizit bestimmte Attribute zu übergeben, sehen Sie bitte die Informationen in den folgenden Abschnitten.)
Ein Systemkey (das Ziel [z.B. Registerseite] im CAD), der nicht modifiziert werden sollte!
Es kann ein Präfix vorangestellt werden (z.B. CNS_). Werden mehrere Sprachen übergeben, ist die Unterscheidung über verschiedene Präfixe in jedem Fall sinnvoll.