Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Wichtig | |
---|---|
Dateinamen für das exportierte CAD-Dokument sollten absolut eindeutig sein. Die gesamte
CAD-Administration, einschließlich Definition der Namensregel, wird
standardmäßig über die CAD-Konfigurationsdateien unter Detaillierte Informationen zur CAD-Administration im Allgemeinen finden Sie unter Kapitel 2, PARTsolutions - CAD Integration - Administration. Detaillierte Informationen zur Bildung des CAD-Dateinamens im Speziellen finden Sie unter Abschnitt 2.2.2, „Dateiname (Schlüssel "FileName") und Poolpfad (Schlüssel "poolpath") einstellen“. Standardmäßig
werden auf den Registerseiten Normbezeichnung,
Normbezeichnung (kurz) und Stücklistenbezeichnung KEINE Einträge
vorgenommen! In PARTdataManager wird dann in der
3D-Ansicht der Standard NB und im Tabellenfenster die
Standard-Stücklistenbezeichnung angezeigt und die Einstellung unter
Wenn auf den
Registerseiten Normbezeichnung,
Normbezeichnung (kurz) und Stücklistenbezeichnung Einträge vorgenommen
werden, ändern diese den NB! Das wiederum beeinflusst die Einstellung
unter |
Sie finden die Einstellungsoptionen sowohl in PARTlinkManager wie auch in PARTadmin. Die Syntax ist identisch.
Sollten die Standardkonfigurationsmöglichkeiten nicht ausreichen, gibt es noch weitere Extra-Optionen:
Sofern die NB in die Namensregel mit einfließt, kann die NB auch Projekt bezogen angepasst werden. In jedem Fall wird die Grundregel in den Dialogbereich der entsprechenden Registerseite eingetragen.
Siehe Abschnitt 4.25.7.7.1, „Normbezeichnung Projekt-bezogen ändern“.
Für sehr komplizierte Namensregeln kann auch auf Scripting zurückgegriffen werden.
Der Aufruf des externen Skriptes erfolgt mittels NB=TSCRIPT('nb.ruletable','$CALCED_ROW.','$NB.').