Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
4.17. Further settings in
plinkcommon.cfg
4.17.9. Volltextsuchindex aktualisieren
bei LinkDB-Änderung / plinkcommon.cfg -> Block [Common] -> Key
"UPDATESEARCHINDEX"
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Aktualisiert den Volltextsuchindex bei jeder LinkDB-Änderung.
[Common] UPDATESEARCHINDEX= 0/1
Wertebereich: 0/1 (Default: 0)
Bis V9.08 wurde der Schlüssel verwendet, dass beim Hinzufügen einer ERP-Nummer sofort der ERP-Suchindex aktualisiert wurde (lokal auf dem Client).
Ab V10 wird beim Hinzufügen einer ERP-Nummer immer ein Eintrag in die LOGTABLE gemacht. Und damit wird der ERP-Suchindex von einer "Task" auf dem AppServer aktualisiert. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.5.6.2.3.1, „Loggen von LinkDB-Änderungen“.
Das lokale Erzeugen auf dem Client ist deshalb ab V10 per Default ausgeschaltet (UPDATESEARCHINDEX=0).
Wird der Wert auf 1 gesetzt, dann erscheint beim Anstoßen des Katalogupdates eine Meldung, ob Sie den ERP-Suchindex nach der Installation automatisch aktualisieren möchten.
Zurück | Nach oben | Weiter |
4.17.8.3. Skripting - erweiterte Möglichkeiten | Zum Anfang | 4.17.10. Normbezeichnung - Normbezeichnung (kurz) - Stücklistenbezeichnung anpassen / plinkcommon.cfg -> Block [PARTdataManager] -> Schlüssel "NB" "ShortNB" "LINA" |