Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In der
Konfigurationsdatei replace_std.cfg
können
Ersetzungsprojekte hinterlegt werden.
Beispiel: DIN 912 ist durch ISO 4762 ersetzt.
norm/ din_en_iso/ schrauben/ zylinderschrauben/ din_en_iso_4762.prj |
||
Es können weitere Projekte angegeben werden, die aufgelistet werden sollen. Diese werden mit NEWx hochgezählt. |
||
Nach einem
Update von V8 auf
V9 kann der Fall eintreten, dass die Pfadangaben in der
Konfigurationsdatei nicht mehr korrekt sind. Dann kann die Skriptdatei
migrate_replace_std_v8_v9.vbb
eingesetzt werden, um die Pfade in der Konfigurationsdatei replace_std.cfg
anzupassen.
Das Skript kann bei Kundenprojekten eingesetzt werden, in welchen eigene Normkataloge verwendet werden.
Das Skript liest
die alte replace_std.cfg
ein und
vergleicht die Einträge mit dem aktuellen Katalogstand, um zu überprüfen, ob
die Pfade unter SECTION und unter VALUE für jede Zeile SECTION-NEW1,
SECTION-NEW2, etc. korrekt sind.
Wenn nicht, wird nach den Projektnamen
gesucht. Entsprechend zu den gefundenen korrekten Pfaden wird eine neue
Konfigurationsdatei replace_std_updated.cfg
angelegt.
Außerdem wird
eine Logdatei replace_std_updated.log
angelegt.
Diese enthält für jede Zeile einen entsprechenden Eintrag:
Die .log ist als Tabstop-separierte CSV-Datei aufgebaut und enthält die Spalten "status", "old" und "new".
Folgende Werte sind für die Spalte "status" möglich
Wenn das Skript fertig durchgelaufen ist, kann anhand der .log festgestellt werden, welche Pfade nicht gefunden wurden, etc.
Das Skript steht nicht in der Installation zur Verfügung. Wenden Sie sich bei Bedarf an das CADENAS Consulting-Team.
Siehe auch Abschnitt 1.7.3.3, „replace_std.cfg“.