Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Anhand der folgenden tabellarischen Gegenüberstellung wird der Unterschied im Umgang mit PARTsolutions mit, bzw. ohne PDM-Kopplung deutlich:
Volle Integration mit PDM Kopplung[a] |
||
|
Automatische Weitergabe der Meta-Informationen (Herstellerbezeichnungen, Normbezeichnungen, ERP-Nummern, Werkstoffinformationen) und automatische Klassifizierung im PDM. Das Geometrie Dokument kommt sofort als gültig verwaltetes PDM Normteil / Kaufteil im CAD an. Auch der Status (z.B. released und unveränderlich) ist immer richtig. Meta Informationen werden beim Erzeugen in die entsprechenden Felder des PDM Systems eingetragen. Die Stückliste und der Verwendungsnachweis sind korrekt. Wichtig: Dies passiert im Hintergrund – ohne dass der CAD-Benutzer Details dazu wissen muss! |
|
Eingeschränkter Schreibschutz auf Teile. Ein Konstrukteur könnte versehentlich ein Teil modifizieren. Alle Kollegen erhalten dieses modifizierte Teil von PARTsolutions ohne es zu merken. | Teil kommt sofort als gültig verwaltetes PDM Normteil / Kaufteil im CAD an und ist dementsprechend auch schreibgeschützt. | |
Die Teile im Pool sind mehrfach verbaut. Ein Löschen der Teile ist aber nicht unterbunden. Wird dort versehentlich gelöscht, sind alte Baugruppen vermutlich beschädigt (ohne zu wissen welche, da es keinen Verwendungsnachweis gibt). Auch ein Neuerzeugen des Teils kann die Baugruppen nur in wenigen CAD Systemen wiederherstellen, da die Flächen- und Teile-ID sich geändert haben, wodurch die Einbaubeziehungen verloren sind. Dies macht eine getrennte Sicherung des Pools nötig. |
Sicherheit vor versehentlichem Löschen der Dateien aus dem gemeinsamen Pool. Respektive keine Sonderlösung für Replikation/Sicherung der Pooldaten nötig. Ein globaler Pool existiert nicht mehr. Die Teile werden im Bereich des Benutzers erzeugt und unmittelbar danach automatisch von PARTsolutions in das PDM eingecheckt. Der lokale Arbeitsbereich kann und sollte regelmäßig gelöscht werden. Bei erneuter Teileauswahl in PARTsolutions (oder bei Auswahl auf einem anderen Arbeitsplatz) wird das Teil aus dem PDM Tresor kopiert. Da der Tresor ohnehin gesichert wird, muss hier auch in punkto Datensicherung nichts weiter beachtet werden. |
|
Bei jedem Öffnen einer Baugruppe werden alle Norm- und Kaufteile über das Netzwerk vom Pool in den Hauptspeicher des CADs geladen. |
Performance Verbesserung bei großen Baugruppen durch geringe Netzlast. Nur beim einmaligen Ein- und Auschecken der Baugruppe aus dem Tresor in den lokalen Arbeitsordner muss gewartet werden. Dabei werden nun auch alle Norm- und Kaufteile kopiert. Während der Arbeit an der Baugruppe wird lokal gearbeitet. |
|
PARTsolutions ist nicht in die PDM Prozesse integriert, bzw. es müssen fehleranfällige Sonderprozesse für die manuelle Arbeit der Konstrukteure definiert werden, die i.d.R. schlecht zu handhaben und fehlerträchtig sind. |
PARTsolutions liefert Teile immer „frisch“ aus dem PDM. Es macht keinen Unterschied, ob das Normteil über PARTsolutions oder aus einer alten Baugruppe des PDMs kam. Die Prozesse sind durchgängig. PARTsolutions Geometrien bilden keine Ausnahmen. Durch Weitergabe der ERP-Informationen ist keine manuelle Nacharbeit nötig. PARTsolutions ist "nahtlos" zwischen ERP und PDM als Lieferant für Norm-, Kauf- und Wiederholteile integriert. Mit ERP- und PDM-Integration von PARTsolutions entstehen keine „Prozesslücken“ bzw. für Norm-, Kauf- und Wiederholteile müssen keine Sonderbehandlungen im normalen Umgang mit den CAD Daten beachtet werden. |
|
[a] Bezieht sich in erster Linie auf PDM Schnittstellen mit „Direkter PDM Kopplung“ (PARTsolutions checkt aktiv ein und aus; z.B. bei: CIM-Database, PRO.FILE, SAP-PLM, SmarTeam, Vault, ...). Bei „Indirekten PDM Kopplungen“ gilt manches nur eingeschränkt (Attributübergabe erfolgt indirekt über das CAD File; z.B. bei: PDM9000, ProfiDB, DBWorks, ...). |