Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
INSERTS, DELETES und manuelle UPDATES (durch PARTlinkManager oder PARTdataManager) können automatisch in der Tabelle LOGTABLE geloggt werden.
LOGID VARCHAR(40) NOT NULL, TABNAME VARCHAR(15) NOT NULL, KEYFLD VARCHAR(15) NOT NULL, LOGKEY VARCHAR(500) NOT NULL, LOGEXT VARCHAR(64), LOGTIME VARCHAR(20) NOT NULL, USERNAME NVARCHAR(20), HOSTNAME NVARCHAR(20), PROGNAME VARCHAR(15), MODTYPE SMALLINT DEFAULT 0 NOT NULL, UPDSEARCH SMALLINT DEFAULT 0 NOT NULL,
Die Tabelle kann via PARTlinkManager -> Extras Menü -> Datenbank -> Zusätzliche Tabellen editieren eingesehen werden.
Falls in der Konfigurationsdatei plinkcommon.cfg unter ADDITIONALTABLES der Eintrag LOGTABLE gesetzt wurde, wird die Tabelle hier angezeigt.
Bedeutung der einzelnen Spalten von LOGTABLE
TABNAME: Tabelle, wo die Änderungen gespeichert werden (ERPTABLE oder LINKTABLE).
LOGEXT: Zusätzliche Information. Bei LinkDB-Änderungen ist das Version und Zeilen-ID.
USERNAME: Login-Name des Benutzers, der die Änderung ausgeführt hat.
UPDSEARCH: Wenn UPDSEARCH den Wert 1 hat, dann soll der ERP-Suchindex aktualisiert werden. Wird vom AppServer zurück auf 0 gestellt, nachdem er aktualisiert wurde.
Damit der Task
auch wirklich ausgeführt wird, müssen noch folgende Einstellungen in der
Konfigurationsdatei pappserver.cfg
vorhanden
sein.
[TaskManagerModule] TimerInterval=60 tasks=loadAll DBSearchIndexTask=1h DBClearLogTask=24h [DBClearLogTask] DaysToKeep=365
TimerInterval: Gibt an, in welchem Intervall (Sekunden) geprüft werden soll, ob ein neuer Task zur Ausführung ansteht. (Normalerweise nicht zu ändern)
DBSearchIndexTask: Intervall, in welchem der Task zum Aktualisieren des ERP-Suchindex gestartet wird. Er prüft dann in der LOGTABLE, ob neue Einträge vorhanden sind. Wenn ja, dann wird der ERP-Index aktualisiert.
DBClearLogTask: Intervall in welchem der Task zum Aufräumen der LOGTABLE gestartet wird. Dieser Task löscht alte Einträge aus der LOGTABLE.
DaysToKeep: Anzahl der Tage, in denen die Einträge in der LOGTABLE gespeichert werden.