Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Für die effiziente Nutzung von PARTdataManager -> Verschraubung ist eine Vorberechnung notwendig. Diese muss immer dann stattfinden, wenn Kataloge aktualisiert oder wenn ERP-Zuweisungen verändert wurden.
Hinweis | |
---|---|
Bei einem Katalogupdate wird die Vorberechnungsdatei automatisch aktualisiert. Bei ERP-Integration sollte die Aktualisierung automatisiert über Scripting durchgeführt werden. |
Die
Vorberechnung wird in der Vorberechnungsdatei partconnection.sf
[27] gespeichert. Sie enthält Informationen zu allen für
Verschraubungen benutzbaren Teilen. Diese müssen in der Pcon-Klassifizierung klassifiziert sein. Siehe
hierzu unter Abschnitt 5.10, „Verschraubungselemente (eigene Werksnormen)
klassifizieren“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.
Hinweis | |
---|---|
Ab Version 9.05 ist die Schaltfläche Jetzt Katalog- und ERP-Daten synchronisieren per Default ausgeblendet, da ein manuelles Vorgehen entweder nicht nötig oder nicht sinnvoll ist (siehe Hinweis oben). Siehe Abschnitt 1.1.6.7.18, „partconnection.cfg“. |
Eine automatisierte Aktualisierung der Vorberechnungsdatei legen Sie unter Windows als "Geplante Aufgabe" an.
Detaillierte Hinweise hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.2.2.1.3, „Skript ausführen“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.2.2.1. Verschraubungen | Zum Anfang | 1.2.2.1.2. Grundsätzliche Einstellungen |