Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Hinweis | |
---|---|
Die Einstellung ist rollenabhängig. Sie können also bei Bedarf die Spaltenanzeige für jede Rolle anders konfigurieren. |
Setting in configuration file
$CADENAS_SETUP/plinkgroups.cfg
:
Block [<variable name>], key VARSUSED
Enter all columns to be displayed as value in the form of a comma separated list.
[Role_name]
VARSUSED=ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME,ACTIVE_STATE,REQUESTED_STATE,PRICE4
VARSHIDDEN=REQUESTED_STATE
Setting in PARTadmin -> category Rollen -> Allgemein tab -> Anzuzeigende Spalten
Enter all columns to be displayed in PARTdataManager separated by comma.
Hinweis | |
---|---|
The here defined sequence of the columns is exactly according to the column sequence in PARTdataManager and thus role-oriented. |
Nicht anzuzeigende Spalten sind ebenfalls kommasepariert aufzulisten.
You have formulated the following as Exportbedingung:
EXPORTRESTRICTION=((ERP_PDM_NUMBER.NE.'').AND.(ACTIVE_STATE.EQ.1))
But you do not want to display the "ACTIVE_STATE" column.
[Role_name] VARSUSED=ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME,ACTIVE_STATE VARSHIDDEN=ACTIVE_STATE
I.e., only parts, which have an ERP_PDM_NUMBER and furthermore which "Active status" is set on "Released" are allowed to be exported.
"ACTIVE_STATE" must be inserted under Anzuzeigende Spalten AND Nicht anzuzeigende Spalten. When one would leave out the "ACTIVE_STATE" declaration the export condition wouldn't work.
Spaltenreihenfolge im PARTdataManager
Spaltenreihenfolge der ERP-Spalten
Die Spaltenreihenfolge der ERP-Spalten im PARTdataManager entspricht genau der Position in der Auflistung unter PARTadmin -> category Rollen -> Allgemein tab -> Anzuzeigende Spalten.
Spaltenreihenfolge der Geometriespalten im Verhältnis zu den ERP-Spalten
Standardmäßig werden die ERP-Spalten vor den Geometriespalten angezeigt.
Im Fall, dass einige ERP-Spalten vorne und andere hinten angezeigt werden sollen - in anderen Worten, die Geometriespalten irgendwo in der Mitte, dann benutzen Sie bitte folgende Syntax:
ERP_PDM_NUMBER,MAT_NAME, ... ,DESCRIPTION
An der Position von "..." werden die Geometriespalten angezeigt.
Spaltenreihenfolge der Geometriespalten untereinander
Sie können sogar die Reihenfolge der Geometriespalten untereinander anpassen (Projekt-bezogen). Siehe Abschnitt 5.21.7.7.3, „Spaltensortierung der Geometrie-Spalten im PARTdataManager“.
Spaltensichtbarkeit in PARTlinkManager
Informationen zur Spaltensichtbarkeit in PARTlinkManager finden Sie unter Abschnitt 5.21.4.3.2.1.4, „Spaltenanzeige konfigurieren“.