Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
2.1.1. Benutzeroberfläche für Kategorie "CAD-Integration"
2.1.1.3. Modus:
"Vereinfacht" oder "Expandiert"
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Bei manchen Schlüsseln gibt es zwei verschiedene Modi für die Anzeige von Schlüsselwerten.
Wenn Sie auf dem Wertenamen einen Rechtsklick machen, wird entweder Expandieren oder Vereinfachen angezeigt. Mit diesen beiden Befehlen wechseln Sie bei Bedarf zwischen den Modi.
Sofern beide Modi möglich sind, wird per Default der einfache Modus angezeigt.
Der Vorteil in diesem Modus liegt darin, dass nur die relevanten, änderbaren Anteile des Schlüssels angezeigt werden.
So können Sie einzelne Werte wie beispielsweise eine Dateiendung oder eine Variable bestimmen.
Oft sind einzelne Parameter des Schlüsselwertes eingebunden in komplexe VB-Ausdrücke, sodass sehr komplexe Änderungen vorgenommen werden können. Allerdings sind hierzu genaue Kenntnisse der Syntax notwendig. Benutzen Sie für solche Änderungen den expandierten Modus.
?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format("<GENNAME><MATERIAL(_)>") .toFileName("_").add(".ipt").value()
Hier könnte z.B. die Dateiendung angepasst werden, die für den Dateinamen erlaubten Zeichen definiert werden, Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt werden. Genaue Hinweise hierzu finden Sie unter Abschnitt 2.2.1.4, „Variable Werte - Funktionen“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.1.1.2. Registerseite "Standardeinstellungen" | Zum Anfang | 2.1.2. Benutzeroberfläche für Kategorie "Konfigurationsdateien" |