Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Schaltfläche auf der Registerseite Geometrische Suche im PARTdataManager ist nur im Admin-Modus aktiv (IsAdmin=YES).
Nach Anklicken erscheint das Dialogfenster Suchvorlagen bearbeiten (siehe Abb. „Suchvorlagen bearbeiten - Dialogfenster“).[12]
Die Dialogseite ist folgendermaßen gegliedert:
Links sind alle vorhandenen Suchvorlagen aufgelistet:
|
Im PARTdataManager werden diese bei der Auswahl Markiertes Teil als Suchkriterium benutzen und STL-Datei als Suchkriterium benutzen angezeigt (siehe Abb. „Suchvorlagen bearbeiten - Aufruf“). |
Im PARTdataManager wird diese bei der Auswahl Skizze als Suchkriterium benutzen angezeigt (siehe Abb. „Suchvorlagen bearbeiten - Aufruf“). |
Beliebige eigene Vorlagen können zugefügt werden (siehe folgende Tabelle, ).
Bei denjenigen Suchvorlagen, die im PARTdataManager auf der Registerseite Geometrische Suche angezeigt werden sollen (egal ob Default-Vorlagen oder eigene), aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Folgende Schaltflächen dienen der Bearbeitung der Suchvorlagen:
Die folgende Abbildung zeigt die für die Geometrische Suche verwendeten Algorithmen.
Die Algorithmen der Default-Vorlagen können nicht bearbeitet werden.
Wählen Sie links eine eigene Suchvorlage. Nun können Sie rechts die Vorlage im Einzelnen bearbeiten.
Es werden 18 verschiedene Algorithmen angezeigt.
Diese sind unterteilt in 4 Klassen:
Klasse A: BHO, GSH, SYMA, SYMP, ROTA
Diese Algorithmen überprüfen nur bestimmte Eigenschaften, liefern also evtl. 100 % Übereinstimmung, auch wenn die Teile evtl. verschieden aussehen (z.B. Symmetrie).
Klasse B: AREA, VOL, SIZE, EP1, EP2
Diese Algorithmen berücksichtigen die Größe. Falls sich die Teile hinsichtlich der Größe unterscheiden dürfen, sollte keiner von diesen verwendet werden. Andernfalls müssen Algorithmen der Klasse B verwendet werden, da die anderen Algorithmen die Größe ignorieren.
Algorithmen, die auf randomisierten Daten basieren. (Da die Berechnung auch bei 100% identischen Teilen nicht genau gleich abläuft, ist die Ausweisung von 100% Übereinstimmung nur im Idealfall möglich.)
Klasse D: CPL, FV2, FV3, FV1, FV4, FV5
Deterministische Algorithmen. (Da die Berechnung auch bei 100% identischen Teilen nicht genau gleich abläuft, ist die Ausweisung von 100% Übereinstimmung nur im Idealfall möglich.)
Bei denjenigen Algorithmen, welche für die Geometrische Suche hinzugezogen werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
In der Spalte Beschreibung finden Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Algorithmen.
In der Spalte Gewichtung wird jedem einzelnen Algorithmus ein Faktor zugewiesen, der seine Gewichtung im Verhältnis zu den anderen Algorithmen beeinflusst.
Der Algorithmus wird für 3D-Bauteile verwendet.
Der Algorithmus ist größenabhängig. Wird kein Symbol angezeigt, ist der Algorithmus größenunabhängig.
Wenn irgendwelche Änderungen durchgeführt wurden (Algorithmen aktiviert/deaktiviert oder Gewichtung verändert), ist der Index für die geometrische Suche nicht mehr aktuell.
Bei Klick auf , erscheint ein Dialogfenster mit folgenden Optionen:
Bei Auswahl von werden alle Änderungen verworfen (sowohl Aktivierung/Deaktivierung, wie auch geänderte Gewichtungen)
Bei Auswahl von werden die Gewichte zwar geändert, aber der lineare Index für diese Suchvorlage wird nicht angepasst.
Ist der Index vorhanden, wird er verwendet, auch wenn er evtl. nicht mehr aktuell ist. Um dennoch gute Ergebnisse zu erhalten, kann es sinnvoll sein, den Regler in Richtung Qualität zu verschieben.
Da die Aktualisierung des linearen Index jedoch relativ schnell geht, ist meist der Option der Vorzug zu geben.
(Ist der Index aktuell, so sind die Ergebnisse unabhängig von der Reglerstellung.)
Hier können Sie den Namen Ihrer eigene Suchvorlagen editieren.
Mittels Regler können Sie die Suche optimieren, indem Sie das Gewicht mehr auf Geschwindigkeit oder Qualität legen.
Katalog vollständig durchsuchen, falls kein Index für die Geo-Suche vorhanden
Wenn der lineare Index nicht vorhanden ist (das ist dann der Fall, wenn der Benutzer im PARTadmin beim Erzeugen das entsprechende Kontrollkästchen deaktiviert hat oder ein Katalog von PARTsolutions Version 8.1 migriert wurde), würde die Suche evtl. sehr lange dauern.
Mit dieser Option kann man steuern, ob der Katalog in diesem Fall trotzdem durchsucht werden soll.
Dies bringt evtl. höhere Qualität (allerdings auf Kosten der Geschwindigkeit).
Mittels Durchsuchen können Sie das im PARTdataManager angezeigte Symbol der Suchvorlage auswählen.
...speichert die Änderungen. Die Dialogseite bleibt geöffnet.
Dieser speichert die Verzeichnisstruktur. Er muss vorhanden sein, damit die anderen Indizes erzeugt werden können und der Katalog im PARTdataManager angezeigt werden kann. Weitere Indizes sind für die Funktionalität im PARTdataManager optional.
Dieser Index wird für die geometrische Suche zwingend benötigt. Er enthält die "Fingerprints".
Zusätzlich zum "Geometrischen Index" sollte normalerweise der "Lineare Index" ebenfalls vorhanden sein. Sollte er nicht vorhanden sein, funktioniert die geometrische Suche nur, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
Dieser ermöglicht eine schnellere Suche.
Wenn der lineare Index nicht vorhanden ist, kann dies folgende Gründe haben:
Der Katalog wurde aus V 8.1 migriert.
Hier werden die V8- Suchvorlagen in die Suchvorlagenliste eingetragen. Bei diesen ist der lineare Index deaktiviert. Man kann nach dem Migrieren sowieso nur mit den V8-Templates suchen, da für die neuen Suchvorlagen die Fingerprints fehlen. Es wird hier also kein linearer Index gebraucht.
Beim Hinzufügen einer Vorlage im Dialog Suchvorlagen bearbeiten wurde der Index nicht erzeugt, weil Index beibehalten gedrückt wurde.
[12] Weitere Informationen zu administrativen Einstellungen zur Geometrischen Suche finden Sie unter Abschnitt 1.1.7.5.6, „psolopt.cfg“.