Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bei den meisten CAD-Systemen ist per Default nur eine Ausgabesprache für die Standard-Attribute eingestellt. Wenn Sie mehrere Sprachen nebeneinander ausgeben möchten, dann fügen Sie einfach die entsprechenden Schlüssel hinzu.
Für jede Sprache muss ein 4er-Block angelegt sein:
Orientieren Sie sich bei der Anlage eines neuen Blocks am bereits existierenden Default-Block.
Beim Anlegen der neuen Schlüssel zählen Sie die Endziffer hoch, bzw. verwenden eine noch nicht vorhandene (Attr_Content_00 -> Attr_Content_01)
Mit den beiden Schlüsseln "Attr_CopyFrom_xx" und "Attr_Prefix_xx" bestimmen Sie, dass die PARTsolutions-Standard-Attribute mit dem angegebenen Präfix in der definierten Sprache an das CAD-System übergeben werden. Auf diese Weise können Sie die Standard-Attribute in beliebig viele Sprachversionen - jeweils mit einem entsprechenden Präfix versehen - übergeben.
Hinweis | |
---|---|
Existiert für ein Attribut in der angegebenen Sprache keine Übersetzung, wird kein Attribut übergeben (auch nicht das aus der $CADENAS_LANGUAGE Sprache). |
Schlüssel einfügen: Die Abb. ist nur beispielhaft. Es muss bei jedem CAD-System der spezifische Systemkey im Schlüssel "Attr_Section" verwendet werden.
Nachdem Sie in der Konfigurationsdatei die Schlüssel angelegt haben[41], sieht die Ansicht in der Kategorie CAD-Integration folgendermaßen aus:
Sie können nun auch in dieser Oberfläche bequem die Sprache und das Präfix anpassen.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.4.4.2. Benutzerdefinierte Attribute spezifizieren mittels Kategorien | Zum Anfang | 2.2.5. Materialmapping |