Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Der Link für Ihr PARTcommunity Portal wird Ihnen von CADENAS mitgeteilt. Normalerweise besteht er aus Ihrem Firmen- oder Katalognamen plus partcommunity.com:
http://[portalname].partcommunity.com
Die folgenden Parameter können als Deeplinks an Ihr Portal übergeben werden:
Mit dem Parameter goto kann die Startseite, die in PARTcommunity angezeigt werden soll, gewählt werden.
Mit den Parametern user und password kann ein Benutzer automatisch am Portal angemeldet werden:
Mit diesem Parameter kann die Sprache des Portals gewählt werden. Der Wert des Parameters entspricht den international gültigen zweistelligen Sprachkürzeln.
Mit diesem
Parameter kann ein Katalog, ein Unterordner eines Katalogs oder eine
Teilefamilie selektiert werden. Der Wert des Parameters ergibt sich
aus den Verzeichnisnamen des Katalogs im Verzeichnis $CADENAS_DATA\23d-libs
:
In Kombination mit dem Parameter info kann mit diesen Parametern eine Zeile innerhalb der Tabelle einer Teilefamilie selektiert werden. Der Parameter rowid gibt dabei die eindeutige ID einer Zeile an, rowsubid muss angegeben werden, wenn es in einer Umgebung mit einem ERP-System mehrere Varianten einer Zeile geben kann.
In Kombination mit dem Parameter info kann mit diesem Parameter eine Ausprägung innerhalb einer Teilefamilie konfiguriert werden. Der Wert des Parameters setzt sich aus den Variablennamen und den entsprechenden Werten, die konfiguriert werden sollen, zusammen. Die Variablennamen und Werte müssen dabei in geschweiften Klammern stehen, mehrere Variablen werden durch Komma getrennt angegeben.
Auswahl einer Ausprägung über einen Variablennamen:
http://[portalname].partcommunity.com?
info=amf/scsp/01_senk/amf6800_assmtab.prj&varset={BESTNR=90068}
Auswahl einer Ausprägung und setzen eines Wertebereichs:
http://[portalname].partcommunity.com?
info=amf/scsp/01_senk/amf6800_assmtab.prj&varset={BESTNR=90068},
{WB=45}
In Kombination mit den Parametern info, user und password kann mit generate ein konfiguriertes Teil sofort in den CAD-Formaten, die der Benutzer auf seiner Einstellungsseite gewählt hat, generiert werden. Der Wert für generate muss dabei auf den Wert true gesetzt werden.