powered by CADENAS

Manual

Manual

2.3.10. FLM-Dienst updaten

[Hinweis] Hinweis
  • Die Versionen PARTsolutions V9.00 bis 9.02 laufen ohne Nachteil mit dem FLM-Lizenzserver der Version 8.1.

  • Versionen ab PARTsolutions V9.03 können mit dem FLM-Lizenzserver der Version 8.1. betrieben werden. Um aber alle neuen Funktionalitäten auszuschöpfen, empfiehlt sich der Einsatz des aktuellen FLM-Servers ab Version 9.03.

  • Der FLM-Server ab V9.03 kann alte Clients (< 9.03 und insbesondere auch 8.1er Clients) bedienen.

  • Aktuell ist es nicht möglich den FLM-Server V9.02 und einen älteren FLM-Server gleichzeitig auf demselben Rechner zu verwenden.

Zum Update des FLM-Dienstes gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Laufenden FLM-Dienst beenden: Beenden Sie den Lizenzserver über Start/ Systemsteuerung/ Dienste/ CADENAS FLM (MASTER).

  2. Dienst aus Systemsteuerung entfernen: Entfernen Sie den Dienst, indem Sie über Start/CADENAS PARTsolutions auf den Eintrag Remove Floating Server klicken.

  3. Löschen der Dateien: Nun können Sie die Dateien von der Festplatte löschen. Die Lizenz sollte - sofern sie weiterhin verwendet wird - zuvor gesichert werden.

  4. Neuinstallation