powered by CADENAS

Manual

Manual

7.8.2.8. Maintain render materials

[Note] Note
  • This setting option Diese Einstellungsoption wird nur auf Katalogebene angezeigt.

  • Sie betrifft nur die Verwendung des Exportformats Maxwell Render.

  • Verwalten Sie hier die Rendermaterialien (mxm-Dateien).

  1. Öffnen Sie unter Registerseite General1 -> Settings for the catalog -> Maintain render materials mit Klick auf die Durchsuchen-Schaltfläche ... das entsprechende Dialogfenster.

  2. Über die Schaltfläche New können Sie neue Materialien anlegen.

  3. Vergeben Sie den gewünschten Namen und stellen Sie mittels Durchsuchen ... den Pfad zur mxm-Datei ein.

    • Die Rendereigenschaften können dann auf Projektebene unter Registerseite General1 -> Render attributes -> Render material mit einem der vergebenen Namen einem Projekt zugewiesen werden. Siehe Section 7.8.2.9, “ Render attributes ”.

    • Außerdem können die Rendereigenschaften in PARTdesigner als Flächenattribut zugewiesen werden. Weitere Informationen zu Flächenattributen finden Sie unter Section 10.5.2.11, “ Face attributes ”.