powered by CADENAS

Manual

Manual

13.5.1.5.1. Eigenschaften

...öffnet das Dialogfenster Zuweisung von Wertebereichsvariablen geöffnet.

Variablen bestimmter Bauteile können mit Wertebereichen statt festen Werten angelegt sein. In der Tabelle erkennen Sie Wertebereichsvariablen an der gelb unterlegten Spaltenfarbe (s. auch Abschnitt 8.5.2.6, „Wertebereiche“).

Wenn ein Bauteil mit Wertebereichsvariablen mehrfach in einer Baugruppe vorkommt, ist es sinnvoll, jedes davon in eine wechselseitige Abhängigkeit zu den anderen zu bringen.

Im Beispiel unten soll bei Änderung der Länge L eines der beiden vorkommenden Konsolenrohre, das andere automatisch der neuen Länge angepasst werden. Dazu muss im Fenster Zuweisung von Wertebereichsvariablen des Konsolenrohres 2 die Zuweisung KR1@L festgelegt werden.

Wenn anschließend die Länge L des Konsolenrohres 2 geändert wird, wird auch die Länge L des Konsolenrohres 1 durch den gleichen Wert ersetzt.

Schritte:

  1. Eintrag mit Return bestätigen.

  2. Button Übernehmen anklicken.

  3. Button OK anklicken.